“线程:测试”, “ADS1298”, “ADS1299”中讨论的其它部件
大家好,
我一直在使用 ADS1299演示板测量心电图,并且一直在经历非常奇怪/嘈杂的体验。 测试信号能够完美地生成和显示,但当我使用正常信道操作时,信号很糟糕。 我们采用了相同的精确设置,并将其连接到 ADS1298设置,信号完全通过,因此我们知道设置是可以的。 所有数据都是使用 ADS1299软件以500 Hz 的速率采集的,传输速率为10千克。
图1:第一次心电图尝试
图2:第二次心电图尝试
图3:第三次心电图尝试
在图2中,您可以看到红色测试信号,这种信号非常好。 最后一项测试是唯一启用了过滤器的测试。
任何想法都将受到极大的赞赏!