This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:输入信号异常嘈杂?

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067853/ads1299eegfe-pdk-weird-noisy-signal-at-inputs

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
“线程:测试”, “ADS1298”, “ADS1299”中讨论的其它部件

大家好,

我一直在使用 ADS1299演示板测量心电图,并且一直在经历非常奇怪/嘈杂的体验。 测试信号能够完美地生成和显示,但当我使用正常信道操作时,信号很糟糕。 我们采用了相同的精确设置,并将其连接到 ADS1298设置,信号完全通过,因此我们知道设置是可以的。 所有数据都是使用 ADS1299软件以500 Hz 的速率采集的,传输速率为10千克。

图1:第一次心电图尝试

图2:第二次心电图尝试

图3:第三次心电图尝试

在图2中,您可以看到红色测试信号,这种信号非常好。 最后一项测试是唯一启用了过滤器的测试。

任何想法都将受到极大的赞赏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Branden,

    我假设测试是通过 ECG 模拟器完成的。 是否可以为 ADS1299 EVM 提供寄存器设置? 您是否可以为 ECG 设置显示 ADS1299EVM 的连接?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是实时心电图,手腕上有两个斑块。 演示板通过 MMB0板连接并连接到我的计算机。

    图4:寄存器配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Branden,

    感谢您提供的信息。

    ADS1299的设备寄存器设置没有任何问题。 我认为这很可能是由于 ADS1299EVM 上的输入通道配置(未针对心电图信号进行优化)以及输入上存在严重的噪音干扰。 即使使用 ADS1299 EVM 以24的最高增益获得 CH1上的心电图模拟器,我也能获得合适的心电图信号。 如您所注意到的,ADS1298 EVM 的设计与 ADS1299 EVM 略有不同。 ADS1298 EVM 具有更多针对 ECG 信号优化的输入滤波,而 ADS1299 EVM 只有一个简单的单级 RC 滤波器。

    谢谢

    -TC