在“线程”中讨论的其它部件:, TSW1400EVM, AFE5808, 测试
大家好,团队
我们的客户正在使用 AFE5808A,并且有以下问题,您能否帮助回答这些问题?
1.当对多个 AFE 信道使用相同的一个信号输入时,我们将看到每个信道的第二个谐波性能的差异,有时它的间隙将为8~20dB。 您知道这种行为的原因是什么吗?
2.我们是否对 AFE 的接收器饱和恢复性能有任何优化建议?
3.客户正在考虑在 AFE 接收器端口上添加感应器以释放低频饱和度信号,但由于 AFE 接收器端口存在直流偏置,因此可能需要将感应器拉至电压源,我们对此问题是否有任何想法?
谢谢。