This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:有关 AFE5808A#39的一些问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5808AEVM, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071175/afe5808a-some-questions-about-afe5808a-s-application

部件号:AFE5808A
在“线程”中讨论的其它部件:, TSW1400EVMAFE5808测试

大家好,团队

我们的客户正在使用 AFE5808A,并且有以下问题,您能否帮助回答这些问题?

1.当对多个 AFE 信道使用相同的一个信号输入时,我们将看到每个信道的第二个谐波性能的差异,有时它的间隙将为8~20dB。 您知道这种行为的原因是什么吗?

2.我们是否对 AFE 的接收器饱和恢复性能有任何优化建议?

3.客户正在考虑在 AFE 接收器端口上添加感应器以释放低频饱和度信号,但由于 AFE 接收器端口存在直流偏置,因此可能需要将感应器拉至电压源,我们对此问题是否有任何想法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢帮助客户使用 AFE5808A。

    我们将很快回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于客户问题:

    1.请确保客户已将以下数据表的寄存器设置设置设置设置为:

    (如果客户 没有这样做,请建议他们这样做。 谢谢!)

    59[3:2]=01和52[12]=0第51页和第53页。

    请参阅第28页的图56和图57

    以及从表15第60页查看绕过设置如何更改

    使用不同的 INM 值。

    3.为了低频放电,我们使用了高通滤波器

    请参阅第30页图59第8.3.1节

    例如,如果使用 Cbypass=15pF

    然后,您可以获得大约100kHz 的角频率

    (您的低频信号将被释放。)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    感谢您的反馈。

    关于上述问题1,客户设置为59[3:2]=00,52[12]=0。 但他们认为这与100kHz 或50kHz 的差值无关。 请参阅以下第3谐波性能以了解其64通道系统。 每个芯片的第一个通道位于顶部。 他们还提到,我们的 EVM 上会出现类似的行为,但它比客户主板上的行为要好。 客户检查了布局,放置和电源问题,但不知道根本原因。 这是否与我们的 IC 本机行为或其他行为有关?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,客户是正确的。 100kHz 或50kHz 不会影响此客户的测量。

    因此,不必担心59[3:2]位设置。

    但是,请客户确认52[12]位设置?

    使52[12]=0或52[12]=1可以使第二谐波和第三谐波的任何差异更好,还是根本不会产生任何差异?

    如果是,它可以产生不同,那么有多少不同?

    因为从上面的图片看,我们不知道这些图片代表什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    对于客户的电流测量,他们设置了52[12]=0。 我们将要求他们设置52[12]=1来检查差异并向您提供反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    客户报告了另一个问题(如下所示),您能否帮助检查原因?

    1.在寄存器0x15(=0009)和0x21(=0009)中启用 HPF 时,有一个芯片接收到异常的数据峰值,其他通道没有问题。 但是,如果禁用了 HPF,就不会出现这样的问题。 所有通道都具有相同的 HPF 设置。 您对此问题有什么见解吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们不清楚客户提供的图片。

    因此,首先,客户能否缓慢运行时钟速度

    例如40MSPS?

    客户如何采集这些数据?

    他们是否使用 AFE5808AEVM 和 TSW1400EVM 捕获这些原始数据?

    或者他们正在使用自己设计的 EVM 板?

    我们可以看到附加图解第一行的峰值。

    在该行的最低级别,捕获的数据(数字)是什么?

    同样在该行的最高层,捕获的数据(数字)是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    客户使用自己的板来捕获这些原始数据,然后使用 Matlab 绘制这些图片。 他们还在我们的 EVM 板上进行了检查,因为他们无法将所有通道信号馈送至 EVM,因此他们只能评估1或2个通道,但也会看到这种第二谐波和第三谐波的差异,但比他们自己的电路板要好一些。

    关于时钟速度,他们目前使用的是50MSPS,并固定在 FPGA 中,因此可能不会改变以查看差异。

    关于图解含义,请以下图为例,请参阅下面的数据说明。 因此,客户想了解不同渠道上 HD2/HD3差异的可能原因是什么?

    我还附上了客户关于 AFE5808输入部分的示意图,请同时帮助检查是否有任何问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢客户提供更多信息。

    由于客户的 PCB 板有更多的信号线连接到输入 INP 引脚,

    因此,我们需要假设客户仅使用 TI 的 AFE5808AEVM 和 TSW1400EVM

    进行以下讨论。 因为 AFE5808A LNA 输入阻抗(请查看数据表第62页)

    图83) Zin 计算仅与射频(反馈电阻)相关,不含其他轨迹或其他部件,

    此外,客户需要知道阻抗可以通过各种值(如 RF 值和 AV(LNA 增益)值)更改

    等等。

    根据客户的新 HD2/HD3图解(如上所示),

    这是否意味着这些信道到信道间隙的范围约为10dB

    (通过使用寄存器0x34[12]=0,0x3B[3:2]=00或其他)对吗?

    因为上次客户显示的差异甚至是20dB。 对吗?

    如果答案正确,请询问客户是否也尝试了以下操作

    (同时设置寄存器0x33[4]=0)。 谢谢!

    如果这些数据可以帮助客户降低 HD2/HD3读数,请告诉我吗?

    谢谢!

    由于客户无法更改其时钟速度,

    请询问客户是否将14位模式更改为12位模式?

    如果此测试是否正常,请告诉我吗?

    也谢谢。

    从数据表页面11中,它显示 HD2 =-60/-55dBc (典型)

    还显示 HD3 =-55dBc (典型)

    因此,如果客户能看到比上述更好的结果

    从数据表的角度看,芯片到芯片的性能远远超出预期。

    感谢您为客户提供的帮助。