“线程”中讨论的其它部件: PAMB, ADS1115
大家好,团队
我的客户正在尝试评估 ADS1115EVM-PDK。 但他的 PC (Windows10)无法正确识别 EVM。 因此,他尝试按照 本 说明安装 PAMB USB 驱动程序。
然后,出现下面的消息,他无法安装驱动程序。
他应该怎么做?

此致,
肖塔·马戈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户正在尝试评估 ADS1115EVM-PDK。 但他的 PC (Windows10)无法正确识别 EVM。 因此,他尝试按照 本 说明安装 PAMB USB 驱动程序。
然后,出现下面的消息,他无法安装驱动程序。
他应该怎么做?

此致,
肖塔·马戈
你好,肖塔,
看起来 EVM 上的 EEPROM 未编程。 为了帮助编程 EEPROM,我在 下面粘贴了类似 E2E 帖子的片段
要对 EEPROM 进行编程,请转至选项 菜单,手动连接至 EVM 设置为使用的 COM 端口。
从“Options (选项)”下拉菜单中选择 “Serial Port (串行端口)”。 您应该看到一个与所示内容类似的选项框。 在“端口”下拉列表中搜索并选择显示 PAMB 板的 COM 端口,然后单击“确定”。

系统将向您发出警告,表示连接到未知设备,但情况良好。

EVM 可能看起来连接正常,但我们仍需要对 EEPROM 进行编程,以便 GUI 在 GUI 启动时自动连接。 要解决此问题:

此致,
阿伦·埃斯特拉达