This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115EVM-PDK:PC (Windows10)不能识别 ADS1115EVM-PDK

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115EVM-PDK, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072777/ads1115evm-pdk-pc-windows10-doesn-t-recognize-ads1115evm-pdk

部件号:ADS1115EVM-PDK
“线程”中讨论的其它部件: PAMBADS1115

大家好,团队

我的客户正在尝试评估 ADS1115EVM-PDK。 但他的 PC (Windows10)无法正确识别 EVM。 因此,他尝试按照  说明安装 PAMB USB 驱动程序。

然后,出现下面的消息,他无法安装驱动程序。

他应该怎么做?

此致,

肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔,

    对此问题我深表歉意。 Windows 似乎无法验证驱动程序的签名。  我们发现驱动程序签名已过期,正在进行更新。 之后,你应该走得更好。  

    我可以回来,告诉你何时可以在网上找到签名的驱动程序。 我们感谢耐心等待。  

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    已注意到。 我期待着很快收到您的回复。

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔,

    现在应该对驱动程序进行签名和更新。 如果您仍遇到驱动程序问题或对 GUI 连接有任何疑问,请随时与我联系。  

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您的更新。 客户安装了驱动程序。  

    但是,无法在设备管理器上识别驱动程序,并且该驱动程序不起作用。 该驱动程序显示为"TIVA 设备固件更新",其名称与常见问题中显示的"未知设备"不同。

    尽管他卸载并重新安装了驱动程序,但未解决此问题。

    我们如何解决这一问题?

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔,

    当客户打开 GUI 时,将找不到 EVM,对吗? 在尝试运行 GUI 时,是否可以共享消息的图像? 下一步是使用 GUI 更新固件。 客户是否可以单击“文件”-->“程序”设备,然后选择 ADS1115?

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔,

    我忘记了询问 boot_usb.inf 是否已加载。 由于设备管理器显示,TivAware 缺少驱动程序,因此看起来并不像。 如果没有,请加载 boot_usb.in 然后,您应该能够使用 GUI 对固件进行编程,如我前面所述。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    客户按照  说明加载了 boot_usb.inf。 但是,下面的消息仍会出现。  

    他该怎么做?

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    PAM 板可以识别,但 EVM 仍无法识别...

    他单击 了文件 --> 程序 设备,然后选择 了 ADS1115。 然后,当 GUI 重新启动时,将出现以下消息。

    他该怎么做?

    但他注意到驱动程序名称已更改为“通用散装设备”,并根据“常见问题解答”说明更新了驱动程序。

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔,

    看起来 EVM 上的 EEPROM 未编程。 为了帮助编程 EEPROM,我在 下面粘贴了类似 E2E 帖子的片段

    要对 EEPROM 进行编程,请转至选项 菜单,手动连接至 EVM 设置为使用的 COM 端口。   

      从“Options (选项)”下拉菜单中选择 “Serial Port (串行端口)”。  您应该看到一个与所示内容类似的选项框。  在“端口”下拉列表中搜索并选择显示 PAMB 板的 COM 端口,然后单击“确定”。

    系统将向您发出警告,表示连接到未知设备,但情况良好。

    EVM 可能看起来连接正常,但我们仍需要对 EEPROM 进行编程,以便 GUI 在 GUI 启动时自动连接。  要解决此问题:

    • 打开 GUI 后,按 CTRL+ALT + D (这会将 GUI 置于开发者模式)
    • 单击 工具 -> 写入 EEPROM

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    最后,客户成功地运行了 EVM!

    非常感谢您的支持!

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔,

    我们对此表示欢迎,并很高兴我们能解决这一问题。 很遗憾看到客户在连接 GUI 时遇到问题。 我现在将结束这条线程。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达