Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM
线程中讨论的其他部件:ADS1261, 测试,
您好,布莱恩,
我有一个 ADS1261 EVM 连接到 NXP 微控制器。 我做了两次实验。
1)通过配置 INPMUX 寄存器测量内部信号(即内部(AVDD - AVSS)/4正极和内部(AVDD - AVSS)/4负极)。下面是 ADC 寄存器 配置。

1200SPS,SINC1,脉冲转换,50us 延迟,内部参考,PGA=1。 你说过,有了这种配置,我们应该得到17.5无噪音位。事实上,我看到了15位的准确度。 我记录了日志并附上。
请参阅内部信号表,其中列1是实际的24位值。列2,我 刚刚从24位计数中获取 MSB 16位。列3是列2值的十进制等价物。 最后,我计算了16位计数之间的差异,并观察到差异为1。
2)测量外部信号(正输入为3.3V, 负输入为2.5V)。 这些3.3V 和2.5V 均来自评估板本身(通过测试点)。寄存器配置与实验1相同,但未配置 INPBIAS 寄存器。 这里的无噪音位为14。
请参阅外部信号表,其中第1列是实际的24位值。第2列,我 刚刚从24位计数中获得 MSB 16位。第3列是 column2值的十进制等价物。 最后,我计算了16位计数之间的变化,并观察到差值为3。
e2e.ti.com/.../evaluation_2D00_board.xlsx
我的问题 是
A)为什么我没有看到具有以上 ADC 配置的17.5无噪声位?
B)是否应该对 EVM 进行任何设置? EVM 通过 USB 供电, 除了来自控制器的 SPI 连接 外,EVM 上没有其他连接。
请给出建议。
谢谢,
RAM。