This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261 EVM

Guru**** 2389930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071362/ads1261-evm

部件号:ADS1261EVM
线程中讨论的其他部件:ADS1261测试

您好,布莱恩,

我有一个 ADS1261 EVM 连接到 NXP 微控制器。 我做了两次实验。

1)通过配置 INPMUX 寄存器测量内部信号(即内部(AVDD - AVSS)/4正极和内部(AVDD - AVSS)/4负极)。下面是 ADC 寄存器 配置。  

1200SPS,SINC1,脉冲转换,50us 延迟,内部参考,PGA=1。 你说过,有了这种配置,我们应该得到17.5无噪音位。事实上,我看到了15位的准确度。 我记录了日志并附上。

请参阅内部信号表,其中列1是实际的24位值。列2,我 刚刚从24位计数中获取 MSB 16位。列3是列2值的十进制等价物。 最后,我计算了16位计数之间的差异,并观察到差异为1。

2)测量外部信号(正输入为3.3V, 负输入为2.5V)。  这些3.3V 和2.5V 均来自评估板本身(通过测试点)。寄存器配置与实验1相同,但未配置 INPBIAS 寄存器。  这里的无噪音位为14。  

请参阅外部信号表,其中第1列是实际的24位值。第2列,我 刚刚从24位计数中获得 MSB 16位。第3列是 column2值的十进制等价物。 最后,我计算了16位计数之间的变化,并观察到差值为3。

e2e.ti.com/.../evaluation_2D00_board.xlsx

我的问题 是

A)为什么我没有看到具有以上 ADC 配置的17.5无噪声位?

B)是否应该对 EVM 进行任何设置? EVM 通过 USB 供电, 除了来自控制器的 SPI 连接 外,EVM 上没有其他连接。

请给出建议。

谢谢,

RAM。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RAM,

    内部测量的目的是比较粗糙,因此它们可能会在测量中增加相当多的噪音。 基线噪音水平似乎增加了约2.5倍,这将使有效分辨率降低到您所看到的值。 但实际测量值在1.26V 时相当一致,即~AVDD/4。

    对于第二个测量,您是否尝试使用低噪声源而不是板载电压? 我不确定您输入的连接是否实际噪音较低,特别是需要焊接或跳线时。 但您应该使用低噪音源获得更好的效果。

    您是否已尝试将 ADC 输入短接在一起并测量噪声以确认设备是否按预期工作? 您可以将 INPMUX 寄存器设置为0xFF (默认值),以将两个 ADC 输入短于 VCOM (AVDD/2)。

    让我了解这些测试的结果。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../eval_5F00_board.xlsx

    您好,布莱恩,

    i)我们尝试   了 Agilent E3634A 电源的3.3V 输入至正 Mux, 以及 ADC EVM 的2.5V 输入至负 mux。 观察到16位值的计数差异为6。 看来有效的比特只有13比特。 请 参阅 external_3.3V_Input 表。 我分别捕获了 column1中的实际24位原始值,第2列中的 MSB 16位24位值,第3列和第4列中的 column1,第2列的十进制等效值。 我们还能做些什么来获得17.5位分辨率?

    2)我尝试将 INPMUX 设置为0xFF 并捕获计数。 请参阅 Noise 实验表,了解列1中的24位计数和列2中的 MSB 16位24位计数。 你能告诉你 这项实验可以推断出什么?

    注:我正在为 ADC EVM 使用相同的 ADC 寄存器配置。

    谢谢,

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RAM,

    我尝试使用我的 ADS1261EVM 重新创建输入:我将2.5V REFOUT 短接到 AIN0输入,然后使用 Data Precision 2800 (DP2800)连接 AIN0和 AIN1之间的0.8V 信号以模拟3.3V 输入。

    然后,我移除了 DP2800作为源,并连接了 E3631A,其中(-)导线连接到 EVM GND 终端,(+)导线连接到 AIN1。 E3631A 输出为3.3V。

    从下面的测量结果中可以看出,外部电源比 DP2800噪音大得多,从而将有效分辨率降低了5位。 我强烈建议您在这些测试中使用精密仪器,否则您的设备将无法获得良好的性能

    DP2800:

    E3631A:

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,布莱恩。 我会听从你的建议。

    还有 一件事是,我给你们发送了噪音测试结果。 如果有的话,请你们对这些结果发表评论吗?

    谢谢,

    RAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RAM,

    为供参考,为了计算噪声,您需要将十六进制输出转换为十进制,然后找到数据集的标准偏差。 这将为您提供代码中的噪音。 然后,找到一个 LSB 并将其乘以代码#,以找到 RMS 噪声(伏特)。 对于 ADS1261,一个 LSB =2*VREF / Gain /(2^24)。

    我在您的数据集上执行了这些计算,计算出的噪声为2.29uVRMS。 1200 SPS,sinc1和 增益=1处的 ADS1261噪声为2.3uVRMS。 因此,这些信息表明 ADC 工作正常。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,布莱恩!