您好,
我正在开发一款需要读取-4V 至4V (或2.828Vrms)数据的设备。
根据数据表上可能的下表。
但在阅读数据表的其他部分时,我最终对这些值感到困惑。
例如,在本表中,AVDD - AVSS 的最大值为5.5V,但如果我使用4V -(-4V),我将获得8V。
ADC 的我的原理图:
VSSA:-4伏
VDDA:+4V
-VDD:+3.3V
我的其中一个输入示意图:
顺便说一句,电路工作正常,我只是担心我正在侵犯设备的可接受值。
请提前感谢。
韦斯利。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在开发一款需要读取-4V 至4V (或2.828Vrms)数据的设备。
根据数据表上可能的下表。
但在阅读数据表的其他部分时,我最终对这些值感到困惑。
例如,在本表中,AVDD - AVSS 的最大值为5.5V,但如果我使用4V -(-4V),我将获得8V。
ADC 的我的原理图:
VSSA:-4伏
VDDA:+4V
-VDD:+3.3V
我的其中一个输入示意图:
顺便说一句,电路工作正常,我只是担心我正在侵犯设备的可接受值。
请提前感谢。
韦斯利。
大家好,Weslley,
感谢您的发帖。
绝对最大额定值是指施加到 引脚上的与 AVSS 相关的电压。 对于 ADS130E08,每个输入引脚都可以接受 AVSS -300 mV 到 AVDD +300 mV 的绝对电压,而不会损坏设备。 但是,这与 ADC 可以转换为数字值的电压不同。
ADC 转换受参考电压的限制,VREF = VREFP - VREFN,其中 VREFN = AVSS。 ADC 将比较差动模拟输入电压(INxP-INxN)和 VREF 进行转换。 此差分输入电压的范围可以是-VREF/增益到+VREF/增益。
此致,
瑞安
你好,瑞安。
我做了你建议的事情。 我现在的设置如下:
-VDDA 为2.5V;
-VSSA 为-2.5V;
-VREFN 连接至 VSSA,SO -2.5V;
- VREFP 保持浮动(使用电压表测量1.5V);
-PD_REFBUF 位设置为1;
-VREF_4V 位设置为1;
但是,当我从 ADC 获取数据时,数据被“剪切”在2.5V 和-2.5V 左右。
此致,
韦斯利
嗨,韦斯利-我还会检查每个引脚上的输入共模电压。 由于您正在尝试达到最大差分信号,因此在两个输入引脚上,共模必须接近中电源。 可以使用“输入共模范围”部分的方程式2来计算精确的允许范围。 请验证输入信号在示波器上的 INxP 和 INxN 的外观吗?
此外,您能否提供有关输入信号设置的详细信息? 假设这来自函数发生器,我还会确认每个信号输出(INxP 和 INxN)都设置为高-Z 源阻抗,并且接地连接与电路板共享。
此致,
瑞安
Weslley 您好,
感谢您分享这些详细信息。
您的信号发生器看起来正在输出单端波形,这意味着只有红色(+)端子将交流信号传输到 IN8P,而黑色端子是功能发生器接地(即) 0 V)。 请确认您的使用方式是否是这样? 有几个问题需要指出:
最初,您提到需要测量2.828 Vrms (4 Vp)。 为了实现这一点,INxP 和 INxN 都需要在+/-2 Vp 之间摆动。 这可以将每个输入保持在电源内,同时实现+/-4 Vp 的差动。 请参见下图:
此致,
瑞安