This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:最大和最小模拟输入电压

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072558/ads130e08-maximum-and-minimum-analog-input-voltage

部件号:ADS130E08

您好,

我正在开发一款需要读取-4V 至4V (或2.828Vrms)数据的设备。

根据数据表上可能的下表。

但在阅读数据表的其他部分时,我最终对这些值感到困惑。

例如,在本表中,AVDD - AVSS 的最大值为5.5V,但如果我使用4V -(-4V),我将获得8V。

ADC 的我的原理图:

VSSA:-4伏

VDDA:+4V

-VDD:+3.3V

我的其中一个输入示意图:

顺便说一句,电路工作正常,我只是担心我正在侵犯设备的可接受值。

请提前感谢。

韦斯利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Weslley,

    感谢您的发帖。

    绝对最大额定值是指施加到 引脚上的与 AVSS 相关的电压。 对于 ADS130E08,每个输入引脚都可以接受 AVSS -300 mV 到 AVDD +300 mV 的绝对电压,而不会损坏设备。 但是,这与 ADC 可以转换为数字值的电压不同。

    ADC 转换受参考电压的限制,VREF = VREFP - VREFN,其中 VREFN = AVSS。 ADC 将比较差动模拟输入电压(INxP-INxN)和 VREF 进行转换。 此差分输入电压的范围可以是-VREF/增益到+VREF/增益。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安。

    感谢您的回复。

    好的,它们是不同的。 但是,VREF = AVSS,AVSS 的最小值为-2.5V。 如何读取-4V 到+4V 之间的信号。

    此致。

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,韦斯利-雷夫 N = AVSS,而不是 VREF。 Vref 是指差分参考电压(VREFP - VREFN)。 为了测量+/- 4 V 输入信号,请连接 VREFN =-2.5 V 和 VREFP =+1.5 V 以创建4 V 参考。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安。

    我做了你建议的事情。 我现在的设置如下:

    -VDDA 为2.5V;

    -VSSA 为-2.5V;

    -VREFN 连接至 VSSA,SO -2.5V;

    - VREFP 保持浮动(使用电压表测量1.5V);

    -PD_REFBUF 位设置为1;

    -VREF_4V 位设置为1;

    但是,当我从 ADC 获取数据时,数据被“剪切”在2.5V 和-2.5V 左右。

    此致,

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,韦斯利-我还会检查每个引脚上的输入共模电压。 由于您正在尝试达到最大差分信号,因此在两个输入引脚上,共模必须接近中电源。 可以使用“输入共模范围”部分的方程式2来计算精确的允许范围。 请验证输入信号在示波器上的 INxP 和 INxN 的外观吗?  

    此外,您能否提供有关输入信号设置的详细信息? 假设这来自函数发生器,我还会确认每个信号输出(INxP 和 INxN)都设置为高-Z 源阻抗,并且接地连接与电路板共享。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安。

    我的输入设置是一个功能发生器,设置为2Vrms 偏移0V 60Hz,按如下方式连接到主板。

    我测量了来自功能发生器的电路中的信号,情况良好。

    我记得数据表上的读数,只能将 VREF_4V 与5V 模拟电源配合使用。 这是什么意思?

    我使用的双极模拟电源为+/-2.5V。 我是否需要在单极模拟电源+5V 上运行?

    此致,

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weslley 您好,

    感谢您分享这些详细信息。  

    您的信号发生器看起来正在输出单端波形,这意味着只有红色(+)端子将交流信号传输到 IN8P,而黑色端子是功能发生器接地(即) 0 V)。 请确认您的使用方式是否是这样? 有几个问题需要指出:

    1. 函数发生器的黑色端子没有直流路径连接到 ADC 电路接地。 这对于在红色(+)端子上建立正确的共模电压非常重要。  除非 ADC 电路由电池供电,否则它最终将连接到与函数发生器相同的交流主电源(即通过壁挂或 PC 电源适配器等)。 在这种情况下,函数发生器的接地自然会接近 ADC 的接地,但在两个接地之间建立额外的直接连接仍然是一个好做法。
    2. 如果只有红色(+)端子承载信号,则最多只能使用 ADC 全刻度范围的一半。 在范围方面,IN8P 似乎从+/-2.9 V (5.8Vpp)波动。 这违反了绝对最高评级,因为 每个输入引脚 必须保持在 AVDD 和 AVSS 限制(+/- 2.5 V)内。 除此之外,每个通道上的 PGA 都将进行剪辑(参见下图)。
    3. 此外,如果 IN8N 固定为0 V,则差动电压(IN8P - IN8N)将仅为+/-2.5 V 差动最大值,因此将仅使用(2.5/4)=62.5%的 ADC 代码。

    最初,您提到需要测量2.828 Vrms (4 Vp)。 为了实现这一点,INxP 和 INxN 都需要在+/-2 Vp 之间摆动。 这可以将每个输入保持在电源内,同时实现+/-4 Vp 的差动。 请参见下图:

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安。

    再次感谢您的所有帮助。

    我想我现在已经明白了...为了使用全系列,我需要使用差分输入。 对吗?

    如果情况如此,而且我理解正确,则该主题可能会结束。

    此致。

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,韦斯利-是的-测量差异将允许您使用全刻度范围,并使用+/-2.5V 电源测量+/-4V 信号。 我很高兴这解决了您的问题。  如果您有任何其他问题,请随时打开新线程。

    此致,

    瑞安