请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1282-SP 线程中讨论的其它部件:ADS1282
亲爱的各位,
我对开机重置和硬件重置有一些疑问。
1.数据表报告,加电时,ADC 在 Trst = 2^16/Fclock 后删除内部复位,然后在 TDR = 63/Fdata 后输出第一个数据。
由于 ADC 在 Fdata = 1000SPS 且我的时钟= 4MHz 的 FIR 模式下启动,Trst =~16ms,TDR =~ 64ms。
2.数据表报告,在硬件通过 nReset 针脚循环重置后,TDR =63/Fdata。
我的问题是:
- 在情况1中, 可以在 Trst 之后执行任何操作,包括同步,配置或校准 ADC,而无需等待第一个 nDRDY 负边缘(即 TDR)?
- 在案例2中, 可以在 Trst 之后执行任何操作,包括同步,配置或校准 ADC,而无需等待第一个 nDRDY 负边缘(即 TDR)?
- ADC 是否会在启动复位或移除引脚复位后立即开始转换,从而在第一个出现 的 nDRDY 负边缘上检索转换的数据?
- 在向 ADC 发送命令或检索转换数据之前,加电复位或插针复位是否需要 SPI 复位?
数据表显示,SPI 通过保持 SCLK 低位64 nDRDY 来重置。 这是否意味着 Tspi_rst = 64/Fdata? (重置删除后将为64毫秒)。
我会提前感谢你。
丹尼埃尔