This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49:DDR 模式 LVDS 数据问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071331/ads42lb49-ddr-mode-lvds-data-question

部件号:ADS42LB49
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

在我的 dign 中。 ADS42lb49在 DDR 模式下工作, 当采样200mV 方形信号时 LVDS 数据信号有一些问题。 由于 ADS42lb49 输入 Vpp 最大值为2V,因此当向 INAP/M 输入200mV 信号时,DA12P/M 应保持0, 但我在 DA12P/M 中捕获了备用0/1信号。我忘记存储波形, 以后会上传。

首先,让我介绍一些测试条件。

已  启用连接到 FPGA 和 FPGA 内部100ohm 终端的1/ADS42lb49 LVDS 输出时钟/数据信号。

2/电源正常,AVDD3.3,AVDD1.8,DVDD1.8全部 正常。

3/ads42lb49输入 时钟 是交流耦合的,其端接电阻接近 ads42lb49,为100ohm。输入时钟差动为800mV 和200MHz。

4无信号输入到模拟 Porta&B  

5/SPI 设置如下,SPI 读/写正常。

0x08 0x01//首先重置

0x08 0x08//disable CTRL1/2 power down control (0x08 0x08//禁用 CTRL1/2电源关闭控制)

0x15 0x01//DDR 模式

0x20 0x01//禁用 CTRL1/2断电控制

0x0F 0x44//run 数字斜率测试 模式。 下面是通道 A DA0P (引脚42)波形,因此  ADS42lb49的数字 数据块输出正常。  

当模拟输入信号示例时,除 sett 0x0F 至0x00外,所有设置都相同。

顺便说一句,INAP/M 的模拟信号输入  如下所示,但 DC 耦合,INP 共模电压为1.9V,INM 为1.85V。我不知道 DC 对夫妇是否会导致一些问题。

另一个问题是 引脚29/30, 外部同步输入。 如果未使用,请将 SYNCINP 连接到 GND,将 SYNCINM 连接到 AVDD。  引脚29/30应直接连接到 GND/AVDD 或通过上拉/下电阻器连接。

您可以在此处共享 EVM 原理图。谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑

    如果未使用 SYNC,则可以将 SYNCINP 直接连接到 GND,将 SYNCINM 直接连接到 AVDD。

    默认情况下,零件数据格式为2的压缩格式。 如果 MSB (DA12)是交流耦合的,我希望它使用低振幅输入进行切换。 如果您不想使用此输入切换此位,请将数据格式更改为偏移二进制。

    您提到模拟输入是直流耦合,但您在原理图中显示了交流耦合。 如何配置输入?

    如果使用斜坡测试模式,则上述波形(DA0P)中的信号看起来不正确。 用于捕获数据的 FPGA 是否正确终止了数据行? P 和 N 迹线的长度是否匹配?  

    此致,

    吉姆