This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:如何在没有 RLD 连接的情况下实施12导联测量?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1296, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071143/ads1298r-how-to-implement-12-leads-measurement-without-rld-connection

部件号:ADS1298R
线程中讨论的其它部件:ADS1298ADS1296ADS1294

大家好,团队

我的客户向其最终用户提出了一项新要求:即使在 LLD 电极与患者断开连接时,ECG 功能仍必须保持工作状态。  

病人监护仪中的心电图模块基于我们的 ADS1298。 我知道在这种情况下,RLD 输出可以被传送到任何其他信号电极, 但是,一旦通过 RLDIN 引脚将 RLD 驱动器信号路由到模拟输入通道之一,此通道将不再用作信号输入通道(从输入通道断开内部 MUX 连接),因此电路将无法再实现完整的12导联 ECG。 无法以这种方式满足最终用户的要求。

您是否有其他想法来实施此要求?

此致,

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    感谢您的支持。  

    不能只使用单个 ADS1298设备,也不能在没有任何附加电路的情况下满足新要求。 一个选项是使用 ADS1296和 ADS1294的组合来实现12导联心电图,同时仍有冗余通道用于重新路由 RLD 信号。  

    谢谢

    -TC