Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1296, ADS1294
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298R 线程中讨论的其它部件:ADS1298, ADS1296, ADS1294
大家好,团队
我的客户向其最终用户提出了一项新要求:即使在 LLD 电极与患者断开连接时,ECG 功能仍必须保持工作状态。
病人监护仪中的心电图模块基于我们的 ADS1298。 我知道在这种情况下,RLD 输出可以被传送到任何其他信号电极, 但是,一旦通过 RLDIN 引脚将 RLD 驱动器信号路由到模拟输入通道之一,此通道将不再用作信号输入通道(从输入通道断开内部 MUX 连接),因此电路将无法再实现完整的12导联 ECG。 无法以这种方式满足最终用户的要求。
您是否有其他想法来实施此要求?
此致,
约翰