This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:应变仪的输入电压范围

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073483/ads1261-input-voltage-range-for-strain-gauge

部件号:ADS1261
“线程: ADS125H02”中讨论的其它部件

您好,

我想测量以10V 激励馈入的应变仪传感器。 据我所知,10V 值超过 了绝对电压和 ADS1261的共模范围。  如何使用 ADS1261实现此目的? 使用此 ADC 是否可以进行辐射电压激励?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    正确的做法是,10 V 激励桥的典型输出会违反 ADS1261上的输入范围。 因此,您需要一个外部放大器/INA 来调平桥共模,通常是中电流(AVDD/2)。 为了便于参考,您可以执行类似操作,也可以使用简单的电阻器分压器,如下图所示。 这种带有两个电阻器的配置提供了与比率参考最接近的近似值。 但是,输入放大器级与参考电阻器之间的任何错误匹配都会降低测量的比率。

    您还可以考虑使用 ADS125H02,它可以使用+/-18V 电源直接接受+/-15V 的电压。 然后,您将不需要 ADC 输入上的信号调节电路,尽管您仍需要使用电阻器分频器作为参考。

    另一种选择是将桥接器的+10V 和-5V 偏置,而不是+10V 到 GND。 这种双极,非对称电源将桥接输出共模电压设为2.5V,因此您不需要 ADC 输入上的信号调节电路,尽管您仍需要一个电阻器分频器作为参考。 这将显示在下面的第二幅图像中。 这还假设您的电桥或负载单元可以支持15V 的激励电压。

    确保在所有情况下都使用精密电阻器作为参考分禾器。 这些电阻器中的任何增益误差或漂移都直接显示在参考电压中,但不显示在输入中,从而降低了比率参考的有效性。

    高压单极电源(+10V)

    高压双极电源(+10V,-5V)

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢您的详细回答和有用的建议。 很可能,我要使用双极电源解决方案,但我应该问您为什么使用了15V 桥式电源。 由于桥电压应为10V,我们可以 使用+7.5V -2.5V 或+6V -4V 导轨电压 ,以便将共模电压保持在正确的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    是的,你是对的,像+7.5/-2.5V 电源一样也能正常工作。 这张图片来自一份应用说明,我们即将发布一份涵盖此主题的说明,我只是没有更改这些值。

    但是,请小心+6V /-4V 电源,因为在这种情况下,桥共模电压将约为1V。 这与 ADS1261 PGA (以及大多数通用 INAS)的输入限制更接近,后者更喜欢像我提到的 AVDD/2周围的电压。 您可以使用我们的 ADS1261计算器工具来帮助可视化设置是否有效: https://www.ti.com/lit/zip/sbac200

    下图显示了此工具正在运行。 如您所见,围绕 VCM = 1V 的10mV 信号仍可实现最大增益128。 但是,较大的输入信号将缩小此范围。 请随意使用此工具检查系统参数是否正常工作。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    这款工具非常有用,谢谢。 我的最后一个问题是关于参考电压。 根据数据表,绝对参考电压的极限取决于模拟电源电压。 我是否还应该使用参考缓冲器移动电压水平?是否有必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    是的,如我的第一个 POST 的图像所示,参考电压通过电阻器分频器被划分为 ADC 的输入范围。 您可以考虑在电阻器和 ADC VREF 输入之间添加缓冲区的占位符,但我认为 ADS1261内部 VREF 缓冲区应该足够(在30Mohm 处指定)。 电阻器应该是高精度,低漂移,因为电阻器中的任何错误都会直接导致测量增益错误。

    您也可以使用放大器调平信号。 再次选择高性能组件以保持高测量精度。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我想知道参考输入电压水平(相对于接地)是否在正确的范围内? 也许如果我使用共模滤波器,电容器正在充电时,此电压水平可能会超过绝对电压水平。 这是一种短暂的行为,但我不确定。 因此,我们可能应该用运算放大器来转换参考电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    是的,这在两极,不对称的供应情况下是可能的。 我建议将电压目标设定为略小于 ADC 输入的整个范围。 例如,ADS1261的4.9V 最大 VREF 电压可以是5V。 然后,您将相应地调整分压器的比例,以根据(+)和(-)激励电压的值生成这些电压。

    我们关于此主题的应用报告应在未来几周内发布。 当此线程在 TI.com 上上线时,我将发布指向该线程的链接。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    我只是想告诉大家,关于桥接测量的应用说明已经发布: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa532

    这将有助于支持您可能遇到的一些其他问题。 我希望你们的设计能做得更好

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢您的帮助和延迟回复。 此应用说明非常好。 其中包括非常详细且易于理解的解释,我的原理图设计已经完成,但我将在完全阅读此新应用说明后再次检查它。