This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:数据表电路的射频输入阻抗

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073613/ads42lb69-rf-input-impedance-of-datasheet-circuit

部件号:ADS42LB69

您好,

只是对最新版本的 ADS42LB69数据表提出了一些问题。  在第62页,图113中,这是一个列为“输入频率高达250 MHz 的驱动电路”的电路。  我在论坛周围搜索,无法对其进行微调,但 TI 的任何人是否曾发布过输入电路的测量数据?  我想 知道此类具有列出组件的宽带输入的 VSWR 输入可能是什么。  基于 EVM 材料明细表,xfmrs 看起来是 Coilcraft WBC1-1TL。  无论如何,我希望看到所列出的电路能有什么结果。   

谢谢

丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯

    我们没有用于此输入的 VSWR 数据。

    此致,

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    转换器具有开关电容器内部前端。 这意味着没有缓冲输入,阻抗随时间变化。

    这在上一页的数据表中记录,即61。

    如果您想要在当前 EVM 上绘制 VSWR 图解。 我很高兴能为你做这项测量。 请给我几天时间。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    是的,在数据表上对 ADC 输入的阻抗进行了建模,但我想知道的是在该输入电压源(在第62页的第一个0.1uF 系列之前)对电路的阻抗。  此时,如果 EVM 板上的连接器是 SMA 或任何组件。  125米或250米的匹配效果如何?

    我提出的理由是,在我的模拟/测量中,变压器在这里非常有影响力。   我们正在使用此 ADS42LB69 ADC 设计电路板,并在此处进行更改,但 xfmrs 非常有触碰性。  现在看来,Coilcraft WBC1-1TL 是最好的选择,但如果它有效,我不想偏离太多。

    我看到输入的 VSWR 超出了1.5:1的 VSWR 范围。  我只是不知道该期待些什么。  我想看到一个50欧姆的点用于宽带,但由于 XFMR 的反应不起作用,这种情况不会发生。  它们不是完美的。

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要处理的输入带宽是100k - 125MHz,但低频率端有一些功用,可能接近1MHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    是的,我理解测量请求。 我将从 SMA 向内测量以将前端包括在上述指定的频率范围内。

    请继续关注。。

    谢谢,
    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    请参阅随附的。

    此致,

    罗布


    e2e.ti.com/.../ADS42LB69_5F00_CHA_5F00_S11_5F00_VSWR.csv

    e2e.ti.com/.../ADS42LB69_5F00_CHA_2D00_Sparams.s1p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗布,

    谢谢。  你不知道我多么欣赏这一信息。

    从技术上讲,这解决了我所询问的问题。

    但是,就最后一条评论而言,我可以做些什么来在这里创建更好的宽带匹配?  这超出了我主要问题的范围,因此我可以开始一个新的话题来讨论这方面的问题。  

    丹尼斯·布朗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    因此,我们需要在这里创建不同的匹配。

    我测量的是 EVM 的默认值。 我可以在数据表的第62页上查看如何修改 EVM 以使用相同的电路。

    让我再试一下,我会再给你发送一轮文件。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我根据第62页上的 DS 建议做了一些修改。 图113和114,分别适用于频率高达250MHz 和超过250MHz 的频率。

    我认为 VSWR 的变化不大。

    从您使用的应用程序带宽开始可能会更好?

    我看到它高达125MHz,但低端 BW 频率是什么?  

    那么,你能告诉我你想设计哪种安全带平面度? 例如,在整个频段中,1MHz 到125MHz 的频率为-2dB?

    请告诉我,我可以用合适的登记者来研究更好的匹配。

    谢谢,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    我要满足的一些规格:

    频率范围:1 - 125MHz (很高兴达到100kHz,但我会稍微牺牲 LF)

    输入 VSWR:整个频段< 1.5:1 (但可能不是现实目标)

    平面度:我可以将整个频段的2dB 作为起点

    我认为最大输入电压是2Vpp 或+10dBm 的电压,因此不会发生真正的变化。   

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    注意到,我会处理这个问题,并返回给你。 请给我几天时间。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS -现在前端的整个频段损失约为-7dB。 根据数据表配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗布,

    时间方面没有问题。

    在你提问之前,我不打算在输入内容时向 FDA 咨询。  由于添加活动设备会产生其他问题,因此希望保持这种被动状态。

    至于过频损耗,在该和阻抗匹配之间进行平衡是一项挑战。

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我不打算将您推向积极的设计。

    需要创建一个前端,以使内部输入网络产生共鸣,从而帮助拨入安全带平面度和登记者。

    这将自动转换为更好的 VSWR。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    一个问题:连接双变压器的正确方法是什么?  TI 数据表显示了一件事,而您在这类事情中的背景表明了不同之处。  也许这与1:1的 XFMR 无关,但这正是我所要问的。  TI 有背对中的丝锥连接,另一种方法是仅使用两个 xfmrs 系列。   

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    您是指 TI 的数字,电阻器连接还是25欧姆中心丝锥连接?

    ADI 级联变压器电路与 TI 版本不同的一个原因是 TI ADC 是无缓冲的,ADI ADC 是缓冲的。 这意味着这些模拟输入中的每一个都有不同的标准,以使它们充分发挥作用。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS - 本周我将讨论您的其他设计。 我们在达拉斯的天气很糟糕,我在实验室里呆了几天。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    感谢您的回复。  

    在这方面不难理解,但 TI ADS42LB69数据表显示它是缓冲的。   

    我只是想理解这里的分歧。

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我的坏处是,我在前面看到了 CRC 过滤器,并做出了错误的假设。

    关于终止方式,我不能直接评论,因为这一部分 ADC42LB69有一些我目前也不是很私人的历史。

    无论如何,我不同意变压器周围的双端接,因为这会导致模拟输入负载下降。也就是说,损耗更大。

    当我直接查看 EVM 时,未安装内部电阻器。 这可能只是另一个终止选项,以防用户计划移除第二个变压器,并希望在靠近第一个变压器的位置终止。

    最后,两个原理图电路都可以工作并端接,以获得50欧姆的电阻源来驱动它。

    希望这能有所帮助。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    感谢您的更新。  我目前正在使用这块线路,我使用两个 xfmrs,但中间的水龙头不是彼此相接,我想这是一个真正的级联(如上面的 ADI AD6645-80)。  我在 ADS 中有两个模拟,一个模拟的 CT 是彼此对的,另一个模拟的 CT 是不对的,我真的看不到阻抗匹配方面的差异。  是的,我在一些电阻器中获得的值略有不同,但它们非常相似。 我确实使用 ADS Z1P 黑盒,根据数据表将 ADC 前端建模为负载阻抗。  我愿意将这些建议发送给你们,但不能通过这里的论坛。  如果您想查看此信息,请通过电子邮件/PM 与我联系。  

    无论如何,我要使用厨房水槽方法,在那里我有这些电阻器,但它们没有安装。  我还会说,我为我的变压器做了一个弯曲的元素模型,那就是通配符。  我尝试将其与 Coilcraft 的 s 参数版本匹配(他们的型号不包括 CT 太糟糕了)。  任何较高的频率都会对设计造成问题,但我认为我的型号足以满足预期带宽。   

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢您提供所有详细信息。 在这些模拟中,还有更多的细节需要发掘。 一个起伏的元素模型是一个好方法。 但最终,由于您的特定布局等原因,网络总是会出现一些推文。因此,我倾向于使用更实用的方法。

    您计划使用哪种变压器? 两个变压器的部件号是否相同,是否正确?

    谢谢,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗布,

    我坚持使用 Coilcraft WBC1-1TL。  是的,我的 XFMR 型号还可以,但没有什么比真正的设备和测试更好的了。  两个 xfmrs 都是相同的。  我已经在自己的 Proto 板上构建了这种模型,可以在工作台和模拟之间获得适当的关联。  仿真提供了指导和良好的优化器,但真正的硬件/软件更重要。  Simulation 确实向我指出了哪些组件具有很大影响力,所以我知道要调整哪些组件。  如果您决定发布电路,那将非常好。  我能够使用正常的 R,L,C,部件,而不是沿着任何类型的铁氧体磁珠的道路走下去。  我会说,我对铁氧体磁珠的体验非常有限,不知道如何辨别何时使用它们。  无论如何,除了低频率时,我能够击中我的预期 VSWR,但这似乎更多是 XFMR 特性的问题。

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    如果您想通过发送您的 RLC 网络,我可以将其用作起点。

    如果你对此感到不舒服,我可以给你发电子邮件。

    请告诉我。

    Thx,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗布

    我在这里提交几乎是最后一个回路没有问题。  电路板可用后,可能会发生电阻值等电路变化。    

    我不愿意将我的 ADS 文件发布到所有努力的地方。   

    也许您会在这里发现问题。  请注意,R2,R3没有弹出窗口,但电极片可用。

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这条赛道只是我从几个应用手册中收集到的内容,因此在这方面它不是专有的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    您实施的前端设计看起来很棒。 我们在评估板上对您的设计进行了焊接,使用 VNA,“匹配”在120MHz 时看起来更好。

    我们将在星期一公布收集到的数据。 我还想验证交流电性能,SNR / SFDR/等,以确保没有任何问题。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我已经附上了 VSWR 图解,过带平整度和 AC 性能摘要。 此外,我还提供了一个压缩文件夹,其中包含 Excel 中的这些和完整的 AC 性能数据以及屏幕截图 ,以方便查看。

    请告诉我们您是否还有其他需要。

    e2e.ti.com/.../LB69_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  我很高兴看到这项工作已经完成。  由于没有其他人对我发布的电路的任何负面评论,我将继续使用发布的设计。

    我不知道频率响应与其他版本的类似电路相比如何,因此我认为它可以使用。

      

    丹尼斯·布朗