This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J42:用于驱动~同步的正确逻辑标准

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073885/adc32j42-proper-logic-standard-for-driving-sync

部件号:ADC32J42

我不确定如何在 ADC32J42上驱动 n ü~同步界面。 数据表未给出差分电压规格;仅提供 VHI,VLO 和 VCM。

评估板声明“为 LVPECL DC 耦合转换提供 LDVS”有点混淆:该板以50欧姆至0.95V 的电阻终止~Ω 同步的每一段,这不适合任何一个已注意到的标准的直流耦合。

我计划直接与 Xilinx Zynq-7000系列 SoC 连接。 我有与 LVDS 兼容的 I/O 可用:VCM 为1.25V (典型),差分输出电压为350 mV (典型值-因此逻辑高为+350 mV,逻辑低为-350 mV)。 请参阅随附数据表(ds191*.pdf)的第14页表15。

我要指出,这一问题在 e2e 论坛上持续了六年,但没有明确的解决方案。 以下帖子表明 LVDS 驱动器应该正常,但 TI 尚未发布更新的数据表或任何明确的指导。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/491033/sync-and-sysref-for-adc34j45?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC34J45

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994343/adc34j45-sysref-sync-input-and-differential-voltage-range?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC32J45

ADC32J42数据表:

ADC32J42评估板:

e2e.ti.com/.../ds191_2D00_XC7Z030_2D00_XC7Z045_2D00_data_2D00_sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    对此困惑,我深表歉意。 这是一个较旧的部分,可能已经有一段时间没有列在更新列表中。

    在数据表中,我们给出了这一指导。 基本上0.95 +/- 0.35V。 理论上,这是1.7-1.8Vpp 的摆幅,大于 LVDS。

     

    在 EVM 原理图上,我们有一个 DC 耦合电平转换选项,从 LVDS (VCM =1.2V)到 LVPCL (VCM =0.95V)。

    但是,这只是一个 VCM 班次,可以作为一个选项使用,根据具体设置进行相应的更改。

    根据数据表,同步引脚上的输入摆动仍需要保持。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这就是我所担心的。 仅需确认,这是图片形式的数据表规范:

    绝对不能进行 LVDS 驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    正确,这是一个 PECL 风格的界面。

    此致,

    罗布