This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828E/250

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073669/ads7828-ads7828e-250

部件号:ADS7828

您能否为  ADS7828的允许采样率范围提供典型模拟输入通道的输入阻抗范围?

我非常感谢他们的支持。

克里斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我可以 在内部进行一些挖掘,看看我们是否有这些信息,但这不太可能,因为这是一个相对较旧的设备。 您正在尝试测量哪些类型的信号以及设备的用途是什么? 我们当然可以帮助您获得有关该应用程序的更多信息。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您对此的帮助。 我计划接收多个模拟信号,包括(温度,流速,压力...) 没有什么太高的速度,但我计划以1KHz 到50kHz 之间的速率采集样本,我正在尝试设计一个信号滤波器,希望知道以这些速率在输入通道上看到的典型输入阻抗,以帮助我选择合适的外部 电容器置于输入引脚上。  

    非常尊敬,

    克里斯  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    对于 SAR ADC,重要的是输入正在正确驱动,以便在采集时间结束前将输入设置在0.5 LSB 以内。 外部 RC 滤波器的使用应有助于在 cfilt 通常为输入电容20倍(ADS7828为25pF)的位置进行稳定。

    由于输入信号的速度似乎不是太高,因此,8kHz 的采样率可能会起作用。 当以8kHz 采样时,具有 R = 1k 和 C = 500pF 的外部 RC 滤波器应能达到这一目的。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚伦,

    感谢你的所有帮助。

    克里斯