您能否为 ADS7828的允许采样率范围提供典型模拟输入通道的输入阻抗范围?
我非常感谢他们的支持。
克里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Chris,
对于 SAR ADC,重要的是输入正在正确驱动,以便在采集时间结束前将输入设置在0.5 LSB 以内。 外部 RC 滤波器的使用应有助于在 cfilt 通常为输入电容20倍(ADS7828为25pF)的位置进行稳定。
由于输入信号的速度似乎不是太高,因此,8kHz 的采样率可能会起作用。 当以8kHz 采样时,具有 R = 1k 和 C = 500pF 的外部 RC 滤波器应能达到这一目的。
此致,
亚伦