《线程》中讨论的其他部件:OPA2197,
您好 TI 技术支持团队,
我计划在单端模式下使用 TI ADS1220 24位 ADC。 我将测量两个输入,一个在0.5V 和4.5V 之间,另一个在1.5V 和3.5V 之间。 ADS1220的 AVDD 由5V LM7805 (AVSS=GND)提供,DVDD 由另一个 LM7805 IC (DGND=GND)提供。 REFP0引脚的5V 参考来自 ADR5045 5V 参考(使用 OPA2197缓冲)。 我附上了我的示意图。 我对数据表有点困惑,因此我决定提出以下问题,以明确说明情况,并确保情况准确无误。 如果以前有人提出这些问题,我很抱歉。
1.由于我的电压超过2.048V 内部参考,我必须使用外部5V 参考。 这是真的,还是尽管参考值是2.048,我可以测量4.5V 的电压?
2. 我的输入连接到 AIN0和 AIN2。 与单端测量相比,将 AIN1和 AIN3连接到 GND 并在 AIN0&AIN1和 AIN2&AIN3之间进行差分测量是否更好? 哪种产品可以在一般,单端或差分方面提供更好的性能?
3.数据表指出,可以通过 将 AINN 外部连接到 AVSS ,或者通过软件(通过 MUX)将其连接到 AVSS 来进行单端测量。 AINN 是 AIN3和 AIN1 (?),然后实际上,我可以在单端模式下测量两个模拟电压,对吗(因为其他电压连接到 AVSS,无法使用)?
感谢你的帮助,
此致,
艾哈迈德