This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:在单端模式下使用 ADS1220 -正确连接

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073851/ads1220-using-ads1220-in-single-ended-mode---proper-connections

部件号:ADS1220
《线程》中讨论的其他部件:OPA2197

您好 TI 技术支持团队,

我计划在单端模式下使用 TI ADS1220 24位 ADC。 我将测量两个输入,一个在0.5V 和4.5V 之间,另一个在1.5V 和3.5V 之间。 ADS1220的 AVDD 由5V LM7805 (AVSS=GND)提供,DVDD 由另一个 LM7805 IC (DGND=GND)提供。 REFP0引脚的5V 参考来自 ADR5045 5V 参考(使用 OPA2197缓冲)。 我附上了我的示意图。 我对数据表有点困惑,因此我决定提出以下问题,以明确说明情况,并确保情况准确无误。 如果以前有人提出这些问题,我很抱歉。  

1.由于我的电压超过2.048V 内部参考,我必须使用外部5V 参考。 这是真的,还是尽管参考值是2.048,我可以测量4.5V 的电压?

2. 我的输入连接到 AIN0和 AIN2。 与单端测量相比,将 AIN1和 AIN3连接到 GND 并在 AIN0&AIN1和 AIN2&AIN3之间进行差分测量是否更好? 哪种产品可以在一般,单端或差分方面提供更好的性能?

3.数据表指出,可以通过 将 AINN 外部连接到 AVSS ,或者通过软件(通过 MUX)将其连接到 AVSS 来进行单端测量。 AINN 是 AIN3和 AIN1 (?),然后实际上,我可以在单端模式下测量两个模拟电压,对吗(因为其他电压连接到 AVSS,无法使用)?

感谢你的帮助,

此致,

艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    下面是我对您的绿色问题的回答。   

    1. 由于我的电压超过2.048V 内部参考,我必须使用外部5V 参考。 这是真的,还是尽管参考值是2.048,我可以测量4.5V 的电压?
      1. 使用外部参考可以测量高达参考电压的电压(增益=1,PGA 旁路)。 假设您使用的是5V 参考,则可以使用单端配置读取0V 至5V。  您可以考虑让 EVM 验证您的所有不同系统要求。
    2. 我的输入连接到 AIN0和 AIN2。 与单端测量相比,将 AIN1和 AIN3连接到 GND 并在 AIN0&AIN1和 AIN2&AIN3之间进行差分测量是否更好? 哪种产品可以在一般,单端或差分方面提供更好的性能?
      1. 如果负输入电压为非零电压,则差分很有用。  例如,如果您的系统接地连接有电压梯度,差分读数可以测量测量点的“接地”,并修正任何非零接地信号。  如果您有信心在您的接地平面上的电压差最小,则将 AVSS 连接到 AINN 将允许您测量更多的通道。  请查看图38以了解 AVSS 如何连接到 AINN。
    3. 数据表指出,单端测量可以通过 外部将 AINN 连接到 AVSS ,也可以通过软件(通过 MUX)将 AINN 连接到 AVSS。 AINN 是 AIN3和 AIN1 (?),然后实际上,我可以在单端模式下测量两个模拟电压,对吗(因为其他电压连接到 AVSS,无法使用)?
      1. 您可以使用内部连接在单端配置中测量与 AVSS 相关的所有信道(AIN0,AIN1,AIN2,AIN3)。 请查看图38以了解 AVSS 如何连接到 AINN。

    我希望这有助于澄清事情。  

    此致,

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Art,

    感谢您的支持,

    此致,

    艾哈迈德