This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:时钟信号进入,但没有时钟信号输出

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076367/ads4249evm-clock-signal-going-in-but-no-clock-signal-going-out

部件号:ADS4249EVM

我在 J10和 J12上以+5V 的功率启动了主板。

我正在向 J19发送时钟信号(0.5V rms 正弦波)

根据我的计算,ADC 的引脚26和27获得1.5 V 正弦波,如数据表7.3中所述。

我应该看到 ADC 的针脚56和57处发出时钟信号,对吗?

我没有收到任何信号。 我正在用探针测量 RN8的引脚5和6

使用 GUI 是否需要更改某些设置?

我的主板是否有缺陷?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth,

    您的主板设置是用于并行还是串行编程? 如果使用串行模式,您是否正在加载任何寄存器? 在这两种情况下,都需要在电源和输入时钟出现后进行硬复位。 确保输入时钟在数据表的规格范围内。 使用差分探头测量 ADC 处的时钟输入,确保这是您所期望的。 尝试增大幅度以查看这是否是问题所在。

    此致,

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主板设置为串行。 我目前没有加载任何寄存器,但我可以加载。  

    看起来输入时钟需要1.5Vpp。 我已将输入信号调整为1.06Vpp 和1MHz 正弦波,以在输入时获得1.5Vpp 正弦波。

    已打开电源并使用按钮和 GUI (v2.1)重置,但仍然没有时钟输出信号。

    这听起来是否正确? 我应该发送任何注册表吗?  
    我的重置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth,

    我正在以-32dBm 的频率在 EVM 上发送250MHz 时钟,并获得输出时钟,而无需对任何寄存器进行编程。 主板的电流为331mA。 请验证您的 shunts 是否已安装为随附的照片。 如果一切都匹配,但您仍然没有输出时钟,我相信您的主板是坏的。

    此致,

    吉姆