我正在构建 EEG 模块,但我被卡在阻抗测试阶段。
到目前为止,我打开了 INxP 引脚上的内部电流源,并测量该引脚和 BIG_OUT 之间的阻抗(因为电流会在此处下沉),SRB1连接到接地。 通道引脚上的保护电阻器也在那里。 我需要10秒的信道数据,然后对获得阻抗的电压进行计算。
但上述故事仅针对一个渠道。 在我的 ADS1299模块中,我有8个通道。 如果我每个通道花费10秒(当一个通道工作时禁用另一个通道),那么我只需要80秒来测量阻抗,这将给用户带来糟糕的体验,用户必须等待80秒才能看到电极是否已连接。 即使我将每个信道的时间缩短到5秒,仍需要40秒。 每通道低于5秒让我直观地认识到,测量阻抗是不够的,因为必须包括杂散电容的一些稳定时间。
如果我一次打开所有通道的电流源,电流可能会在此处通电,而电流可能会在整个磁头上通电,我将无法在我要瞄准的点之间获得阻抗。
在尽可能短的时间内测量所有通道阻抗的最佳方法是什么?
我曾引用 过脑电图黑客这篇文章来进行阻抗测量。