This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:测量电极阻抗的最快方法

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075418/ads1299-fastest-method-to-measure-electrode-impedance

部件号:ADS1299

我正在构建 EEG 模块,但我被卡在阻抗测试阶段。  

到目前为止,我打开了 INxP 引脚上的内部电流源,并测量该引脚和 BIG_OUT 之间的阻抗(因为电流会在此处下沉),SRB1连接到接地。 通道引脚上的保护电阻器也在那里。 我需要10秒的信道数据,然后对获得阻抗的电压进行计算。  

但上述故事仅针对一个渠道。 在我的 ADS1299模块中,我有8个通道。 如果我每个通道花费10秒(当一个通道工作时禁用另一个通道),那么我只需要80秒来测量阻抗,这将给用户带来糟糕的体验,用户必须等待80秒才能看到电极是否已连接。 即使我将每个信道的时间缩短到5秒,仍需要40秒。 每通道低于5秒让我直观地认识到,测量阻抗是不够的,因为必须包括杂散电容的一些稳定时间。  

如果我一次打开所有通道的电流源,电流可能会在此处通电,而电流可能会在整个磁头上通电,我将无法在我要瞄准的点之间获得阻抗。  

在尽可能短的时间内测量所有通道阻抗的最佳方法是什么?  

我曾引用 过脑电图黑客这篇文章来进行阻抗测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普尼尔,您好!

    ADS1299导联输出设计用于同时使用,其中所有通道导联输出电流源都可以同时打开,每个通道都有一个专用的导联输出比较器。 我不熟悉您的应用程序,因为在这些应用程序中,同时检测是不可取的。 另一种选择是使用更大的导联电流源来缩短检测的稳定时间。

    谢谢

    -TC