Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48
现在,我正在使用 FPGA (XCKU3P)接收来自 AFE58JD48至 JESD204B 的采样数据。
AFE 配置为 JESD 160X 模式,Subclass2,16bit-30MHz 采样率。
1.如何在 Subclass2模式下同步采样四个 AFE (一个主板包含一个 FPGA 和四个 AFE)?
在:板上,我将所有 FIFO 读取启用设置为1,但在设备重置后,不同的 JESD 将不同步,如图所示(AFE 的所有通道都相同,但不同 AFE 的数据将不同步。 此处仅显示每个 AFE 通道0的数据):

目前 ,我将每个 FIFO 的“空”信号反转, 然后 反转至和这些信号,然后将此聚合信号作为 通用读取启用信号分配给每五分之三,如图所示。 问题是这样解决的,但我不知道这个解决方案是否正确。

2.如何在 Subclass2模式下对两块板执行所有 AFE 同步采样?
通过上述方法,单板同步问题可以得到解决,但如何解决板间同步问题?