This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:在 Subclass2模式下进行 AFE 同步采样

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079940/afe58jd48-afe-synchronous-sampling-in-subclass2-mode

部件号:AFE58JD48

现在,我正在使用 FPGA (XCKU3P)接收来自 AFE58JD48至 JESD204B 的采样数据。

AFE 配置为 JESD 160X 模式,Subclass2,16bit-30MHz 采样率。

1.如何在 Subclass2模式下同步采样四个 AFE (一个主板包含一个 FPGA 和四个 AFE)?

在:板上,我将所有 FIFO 读取启用设置为1,但在设备重置后,不同的 JESD 将不同步,如图所示(AFE 的所有通道都相同,但不同 AFE 的数据将不同步。 此处仅显示每个 AFE 通道0的数据):

目前 ,我将每个 FIFO 的“空”信号反转, 然后 反转至和这些信号,然后将此聚合信号作为 通用读取启用信号分配给每五分之三,如图所示。  问题是这样解决的,但我不知道这个解决方案是否正确。

2.如何在 Subclass2模式下对两块板执行所有 AFE 同步采样?

通过上述方法,单板同步问题可以得到解决,但如何解决板间同步问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,承安,

    感谢您与我们联系。

    由于 AFE58JD48是 NDA 设备,我们希望在支持邮件中讨论您的问题。

    请在 support_us_afe_tx@list.ti.com 上向我们发送查询 ,我们将会回复您。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,承安,

    因为我们在线程上支持相同的线程,所以我要关闭此线程。

    此致,

    阿比希克