请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLA2518 “线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
在 TLA2518数据表中没有提到我可以找到的校准时间。 对于校准,我只看到7.3.4中给出的内容:
温度或 AVDD 变化引起的 ADC 偏移误差的变化可以通过在通用_CFG 寄存器中设置 CAL 位来校准。 校准后,校准位被重置为0。 主机可以轮询 CAL 位以检查 ADC 偏移校准完成状态。
是否有最长校准时间或计算最长校准时间的方法?
谢谢,
雅各布