This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:校准时间

Guru**** 2825545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079489/tla2518-calibration-time

部件号:TLA2518
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

在 TLA2518数据表中没有提到我可以找到的校准时间。 对于校准,我只看到7.3.4中给出的内容:

温度或 AVDD 变化引起的 ADC 偏移误差的变化可以通过在通用_CFG 寄存器中设置 CAL 位来校准。 校准后,校准位被重置为0。 主机可以轮询 CAL 位以检查 ADC 偏移校准完成状态。

是否有最长校准时间或计算最长校准时间的方法?

谢谢,

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,目前还没有关于这一进程的任何测量数据。 校准是一个内部过程,可以根据不同的温度而变化。  

    我将研究这一点,看看我是否可以挖掘任何东西,但我怀疑是否会有任何新的见解。  

    此致

    辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辛西娅,

    感谢您的快速回复。 感谢您的关注。 希望我们能找到一些东西,但如果不能,我也能理解。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,  

    我测试了 EVM 上的校准。 我设置了 CAL 位,然后使用高达1MHz 的时钟频率轮询到 CAL 位,发现校准过程在我读出 CAL 位时总是完成的。  

    我希望这对客户有所帮助,并为他们提供一些舒适/指导  

    此致

    辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢辛西娅! 我很感谢你采取另一个步骤来测试在工作台上的时间安排。