This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:可选二极管位于 LNA 输入前方

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077990/afe5808a-optional-diodes-in-front-of-lna-input

部件号:AFE5808A

您好,

我想问您一个关于用于输入保护的“可选二极管”的问题。

根据数据表,建议使用肖特基二极管进行保护。

(数据表60页:图81 LNA 输入配置)

我的客户正在考虑使用“SP33R6”而不是“BAT754,BAS40和 MMBD7000”。

是否可以使用此设备?

SP33R6系列-来自 TVS 二极管阵列的低电容 ESD 保护- Littelfuse

我还附上了数据表,你会检查吗?

此致,

高统

e2e.ti.com/.../SP33R6-media.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉推您,但我的客户正在等待您的回答。

    请尽快回复我。

    感谢您的支持。

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takumi,

    二极管 "BAT754,BAS40和 MMBD7000 是肖特基二极管,用于保护输入过电压。 ESD 保护二极管集成在 AFE 内。

    AFE5808A 支持1Vpp 的全刻度输入。 因此,二极管所需的夹紧水平应至少为500 mV,以实现1 V 全摆动操作。

    BAT74的正向和反向电压分别为800 mV 和30 V。

    BAS40 的正向和反向电压分别为1000 mV 和40 V。

    MMBD7000 的正向和反向电压分别为~700 mV 和100 V。   

    因此,所有这些装置都能提供足够的夹持空间。

    但是 ,SP33R6系列-来自 TV 二极管阵列的低电容 ESD 保护- Littelfuse 专门用于 ESD 保护。 它具有300mV 的反向击穿电压,对于1V 全刻度操作不起作用。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek-san,

    非常感谢您的回复!!

    我知道 SP33R6不适合保护。

    如果可能,您会告诉我您推荐的其它二极管吗?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi-San,

    数据表建议很好。

    如果您需要同一家制造商提供产品推荐,请给我一些时间来了解这一点。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek-san,

    感谢你的回复。

    我明白了。

    此致,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi-San,

    我看了 Littlefuse 产品,找不到与 BAT74额定电流较低的二极管。 所有二极管的额定电流为5A,而 BAT74的额定电流为200mA。 我将了解其他规格,看看是否适合。  

    谢谢,此致,

    阿比希克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek-san,

    谢谢你们的善意!!

    此致,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi-San,

    所有立式保险丝二极管的额定电流都高于5A。 在具有100欧姆阻抗的设备上,电流将为1V/100欧姆,即10 mA。

    因此,使用具有5A 电流的二极管将是明显的过度设计。  

    我建议您让客户选择类似的二极管,其规格类似于 BAT74,即正向电压 VF > 600 mV,反向电压 VR > 600 mV,正向电流如果> 20 mA。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek-san,

    非常感谢您的支持!

    此致,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi-San,

    谢谢。

    请随时与我联系,以获得与我们的超声波 Rx 产品相关的任何支持。

    此致,

    阿比希克