您好,
我想问您一个关于用于输入保护的“可选二极管”的问题。
根据数据表,建议使用肖特基二极管进行保护。
(数据表60页:图81 LNA 输入配置)
我的客户正在考虑使用“SP33R6”而不是“BAT754,BAS40和 MMBD7000”。
是否可以使用此设备?
SP33R6系列-来自 TVS 二极管阵列的低电容 ESD 保护- Littelfuse
我还附上了数据表,你会检查吗?
此致,
高统
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想问您一个关于用于输入保护的“可选二极管”的问题。
根据数据表,建议使用肖特基二极管进行保护。
(数据表60页:图81 LNA 输入配置)
我的客户正在考虑使用“SP33R6”而不是“BAT754,BAS40和 MMBD7000”。
是否可以使用此设备?
SP33R6系列-来自 TVS 二极管阵列的低电容 ESD 保护- Littelfuse
我还附上了数据表,你会检查吗?
此致,
高统
你好,Takumi,
二极管 "BAT754,BAS40和 MMBD7000 是肖特基二极管,用于保护输入过电压。 ESD 保护二极管集成在 AFE 内。
AFE5808A 支持1Vpp 的全刻度输入。 因此,二极管所需的夹紧水平应至少为500 mV,以实现1 V 全摆动操作。
BAT74的正向和反向电压分别为800 mV 和30 V。
BAS40 的正向和反向电压分别为1000 mV 和40 V。
MMBD7000 的正向和反向电压分别为~700 mV 和100 V。
因此,所有这些装置都能提供足够的夹持空间。
但是 ,SP33R6系列-来自 TV 二极管阵列的低电容 ESD 保护- Littelfuse 专门用于 ESD 保护。 它具有300mV 的反向击穿电压,对于1V 全刻度操作不起作用。
谢谢,此致,
阿比希克
您好,Takumi-San,
所有立式保险丝二极管的额定电流都高于5A。 在具有100欧姆阻抗的设备上,电流将为1V/100欧姆,即10 mA。
因此,使用具有5A 电流的二极管将是明显的过度设计。
我建议您让客户选择类似的二极管,其规格类似于 BAT74,即正向电压 VF > 600 mV,反向电压 VR > 600 mV,正向电流如果> 20 mA。
谢谢,此致,
阿比希克