This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:0-5V 直流传感器信号的分压器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079811/ads1115-voltage-divider-for-0-5vdc-sensor-signal

部件号:ADS1115

大家好,

我对 ADS1115单端传感器输入的分压器有疑问。  我们有一个传感器,输出电压为0.5 VDC 至4.5 VDC。 我们有 ESP32-Wroom MCU,并且工作电压为3.3VDC。 我从数据表中知道,我们限制了 VDD+0.3。 我们为 MCU 和 ADS1115提供了3.3VDC,最大输入限制为3.6VDC。  

我们认为我们可以使用电阻器进行分压。 我们认为,我们可以使用具有%1错误值的100K 电阻器。 但在进行研究时,我们看到一些人使用电容器。  

我们应该使用从输入到 GND 的电容器吗?

电阻值和错误值是否正常?

感谢你的帮助