Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
大家好,
我对 ADS1115单端传感器输入的分压器有疑问。 我们有一个传感器,输出电压为0.5 VDC 至4.5 VDC。 我们有 ESP32-Wroom MCU,并且工作电压为3.3VDC。 我从数据表中知道,我们限制了 VDD+0.3。 我们为 MCU 和 ADS1115提供了3.3VDC,最大输入限制为3.6VDC。
我们认为我们可以使用电阻器进行分压。 我们认为,我们可以使用具有%1错误值的100K 电阻器。 但在进行研究时,我们看到一些人使用电容器。
我们应该使用从输入到 GND 的电容器吗?
电阻值和错误值是否正常?
感谢你的帮助