This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299 PDK 的抗锯齿滤波器

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077922/ads1299eegfe-pdk-anti-aliasing-filter-of-ads1299-pdk

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
线程中讨论的其它部件:ADS1299

您好,

我遇到了这 条关于 Δ-Σ ADC 的抗锯齿滤波器设计的线索。 它建议选择 差分滤波器的3dB 截止频率(FC-diff),这样它比闪存模低10x 至100x。  
在 PDK 中,电路板显然配备了6.8千赫的抗锯齿滤波器。   

 ADS1299的闪存模块= fCLK/2 = 2.048MHz/2 = 1.024MHz

因此,抗锯齿滤波器的范围由以下项提供:

   10.24kHz < FLP <102.4kHz

以下是我的问题:  

  1. 为什么 选择低通滤波器的值低于准则中建议的最小值?
  2.  目前,我在设计抗锯齿滤片时正根据以下准则进行 ahaming,如果我漏了什么,请告诉我?   
    1. FLP  >> ADS1299的采样率配置  

    2. FLP  应至少是感兴趣带宽的10倍  
    3. FLP  应高于 ADS1299配置的3dB 频率(从表1-4中)  

我们有兴趣通过选择这些值来可靠地检测胎儿 QRS 的 R 峰值。  

谢谢,