线程中讨论的其它部件:ADS1299
您好,
我遇到了这 条关于 Δ-Σ ADC 的抗锯齿滤波器设计的线索。 它建议选择 差分滤波器的3dB 截止频率(FC-diff),这样它比闪存模低10x 至100x。
在 PDK 中,电路板显然配备了6.8千赫的抗锯齿滤波器。
ADS1299的闪存模块= fCLK/2 = 2.048MHz/2 = 1.024MHz
因此,抗锯齿滤波器的范围由以下项提供:
10.24kHz < FLP <102.4kHz
以下是我的问题:
- 为什么 选择低通滤波器的值低于准则中建议的最小值?
- 目前,我在设计抗锯齿滤片时正根据以下准则进行 ahaming,如果我漏了什么,请告诉我?
-
FLP >> ADS1299的采样率配置
- FLP 应至少是感兴趣带宽的10倍
- FLP 应高于 ADS1299配置的3dB 频率(从表1-4中)
-
我们有兴趣通过选择这些值来可靠地检测胎儿 QRS 的 R 峰值。
谢谢,