请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC128S102 各位专家:
你好。 我从客户那里得到了这个问题。
提到的数据表:
ADC128S102在三种不同的条件下进入赛道模式。 在图1中,CS 降低,SCLK 高
而 ADC 在 SCLK 的第一个下降边缘进入轨迹模式。”
如果在 CS 变低后 SCLK 的高落边和 SCLK 的第一个落边之间有10毫秒的延迟,那么在 SCLK 的第一个落边之前,被测针的状态是什么?
如果/CS 拉低且 SCLK 尚未启动,则拔出针脚高或低?
谢谢你。
此致,
阿基·A.