This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:使用外部直流估计值

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080493/ads54j60evm-using-external-dc-estimate

部件号:ADS54J60EVM
线程中讨论的其他部件:ADS54J60

您好,

我使用的是 ADS54J60评估板及其关联的软件 GUI。

我使用的采样率为983.04MHz。

我使用 DDC 在 FS/4上执行 DS/4。

我有一个很大的直流偏移量。

我想使用外部直流估计值来纠正这一问题。

根据数据表,他们位于 (JESD Bank page sel=6100h,JESD Bank page SEL1 =0500h),然后注册04,8等

我在这方面遇到了问题。

我写信给注册610069,并使用 ADS54jXX_Digial 块将其设置为1,以使用外部估计启用。

我不确定如何准确地读取和写入外部直流估计值。

我尝试使用低级写入写入到 reg 4002并将其设置为5 (用于设置 SEL1页),但当我读回它时,它始终显示为0。

然后,我不确定是否需要使用低级写入来设置外部直流估计值,或者使用  ADS54jXX_Digial 块。

如果使用 GUI 软件更新外部估计寄存器,将非常感谢一系列的写入/读取操作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚数据表的读数,其中直流偏移校正位于处理链中。

    是在 DDC 块之前还是之后?

    如果它在 DDC 块之前,那么我是否看到 FS/4处的直齿轮在 DDC 之后以零 Hz 的频率上升?

    无论哪种情况,我都希望消除这种巨大的偏移。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    我正在检查这一情况,并将很快返回给你。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢艾米,

    我做了以下事:

    1)使用 GUI 中的数字块,将610069设置为1以启用外部直流校正,这具有即时效应,直流更大
    2)使用 GUI 中的低级块,将4002设置为5,将4004设置为61
    3)使用数字块,写入610001 A 值6 -直流电平随后下降

    这似乎改变了直流电平,尽管它仍然比寄存器69为零时使用内部偏移量大。

    因此,我将4002设置为0 (含低级写入),并将4004设置为61 (含低级写入)。
    然后,我使用数字块读取寄存器0x74到0x7B,并记下这些值。
    然后,我将4002设置为4 (含低级写入),并将4004设置为61 (含低级写入)。
    然后,我使用数字块来写入0x74到0x7B 之间的值,以寄存器0x0到0xD。
    我希望直流输出电平与使用内部值时的输出电平相同,但它不是。
    它仍然比使用内部值大。

    我的行为是否不正确?
    除了内部偏移的副本外,是否有一些关于应在外部偏移中输入值的指导?

    非常感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    感谢您提供您的测试详细信息,这些信息对我们的终端非常有帮助。我在实验室中测试了 ADS54J60EVM,并且外部直流偏移校正 工作正常。  我将用正确的寄存器写入序列为您编写一份说明文件,并将很快返回给您。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾米,

    使用正确的寄存器写入序列在文档上是否有任何结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,  

    我对此表示歉意。  重新测试零件后 ,我 开始看到 结果不一致 。 明天我将与我们的设计团队举行有关此主题的会议,并将在会议结束后向您提供最新信息。 感谢您的耐心,并将此事提请我们注意。  

    顺祝商祺!

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    我们最终的问题得到了解决和纠正。 我已在下面的链接上载了一份文档,该文档将引导您完成整个流程。 在此文件夹中,您将找到具有正确寄存器写入的配置文件。 如果您有其他问题,请联系我们。

    链接: https://tidrive.ext.ti.com/u/6sb23AVG9tX4xvbZ/f157dc1d-e31f-4e5b-a97c-7271da26504b?l

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    感谢您的回复。
    我将在星期一尝试让我们了解这一点,尽管这是一个不同的配置。

    但请注意 ,我使用 DDC 在 FS/4上执行 DS/4。
    这个例子似乎没有使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    如果使用 DDC,则冻结和加载偏移校正值的过程应该相同。 参照您上面的问题,DDC 块位于直流偏移校正块之后。


    使用您所描述的零件,直刺预计会以0 Hz 的频率发生。 由于单个磁芯的内部直流偏移因温度而异,因此开发此选项不是为了进一步减少交错直齿轮。 相反,它的创建是为了使系统不需要接受 FS/4和 FS/2正刺激水平的大变化,并且可以根据温度进行校准。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    感谢你的帮助。
    那么,在 FS/4上是否没有办法消除这种刺激?
    我真的想摆脱这种情况。


    我尝试了使用 cfg 文件的方法,这使刺激变得更糟。
    我读取的值如下:
    E074 - X98
    e075 - x6
    e076 - C9
    e077 - 6.
    e078 - 4c.
    e079 - 1.
    e07a - 20.
    e07b - 1.

    然后,我按照您的说明将这些文件加载到 cfg 文件中。
    下面是 cfg 文件前后的屏幕截图。

    现在在 cfg 文件之后。

    我们非常感谢您的帮助。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    你是对的。 内部直流偏移校正可将 FS/4直流电平降低至设备的最佳性能。 外部直流偏移校正是一个选项,用于在 环境温度变化的情况下实现最佳的 FS/4直流电平,而不是进一步降低或完全消除 FS/4直流电平。  

    我在实验室中有两块 ADS54J60板,并使用您所描述的配置对它们进行了测试。 对于这两种情况,FS/4正齿轮保持在-85 dBFS 左右。

    默认配置文件:a) LMK_Config_Onboard _983p04_MSPS .cfg,b) ADS54J60_4x_dec_Fs_4_IQ_2441.cfg

    固件:ADS54J60_4x_2441_IQ

    输出:  

    1) 使用内部直流偏移校正的默认噪声基准

    2) 外部直流偏移校正(加载4个配置文件后)

    请确认您使用的设置和配置文件与所提供的相同。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,
    是的,我有一个打字错误。
    使用外部校正的结果与内部校正大致相同。

    然而,噪音层上方30dB 的刺激对我们来说并不是真正有用的。
    如何最小化?

    感谢你的所有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    由于此部件是为交流应用(电信客户)设计的,我真的认为这是此部件可以做的最好的。 我们正在与设计团队交谈,以了解他们是否对该零件有任何其他想法。 我们将在几天内回复您。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    非常感谢您的回复和提供的信息。

    我们是否有可能无法使用 DDC,并在 FS/4关闭混合器?
    我们想知道混合器是否是 FS/4的刺激的原因?
    只是一个想法。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    混音器不是  产生这些喷溅的原因。   此设备中的两个通道都包含四个交错 ADC 内核,每个内核产生不同的 DC 偏移。 这些偏移的差异是在 DC,FS/4和 FS/2上出现的交错刺的来源。  每个 ADC 内核后面都有一个直流偏移校正块 ,旨在 减少 内核之间的不匹配。 虽然此功能可以大大降低 交错刺的幅度,但它并不能完全消除 质谱中的刺。

    在温度变化下,四个交错芯之间的直流偏移量有更大的变异性。 直流偏移校正块在温度变化情况下不稳定,交错刺会增加,而无需使用其他校正方法。 外部偏移校正选项是为 要求直流,FS/4和 FS/2交叉刺叉在 温度变化情况下保持不变的系统应用而创建的。

    如果您的应用不能容忍交叉刺的幅度,一种选择是通过更改输入频率范围来计划这种从 BW 中刺出的频率。

    此致,艾米