This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684上的 EMC 测试失败

Guru**** 2501865 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081147/ads8684-emc-test-failure-on-ads8684

部件号:ADS8684
“线程:测试”中讨论的其它部件,

亲爱的朋友:

在 EMC 测试中,当温度升高时,会出现一个通道错误。 我们需要您在此处提供一些建议。

工作条件如下:

  • 测试项目:CS 测试级别:10V 电压0.15Mhz -230MHz 测试端口:AD 输入端口
  • 测试现象:IO 端口输出超出限制
  • 网络:4DA (AO)模块连接​​到逆变器的 AI 接口,并给出固定值(0-10V),然后逆变器在读取 AI 值后通过自己的 AO 接口为4AD (AI)提供相同的值。) 模块(ADS8684),然后通过 EtherCAT 读取4AD 模块的收集值,并将其与4DA 模块的输出值进行比较。 4DA 模块的输出功率范围为0-10V,4AD 模块的输入功率范围为0-10V,相应的背景软件将转换为0-20000代码值以供显示。

错误报告:

  • 在上述网络中执行 CS 测试时,端口 A03读取的值(对应于芯片 PIN22,23)将被错误报告(即4DA 输出值与读取4AD 输入值不匹配),其他端口不会报告错误。 每个错误的错误值为255。

测试问题大致位于:

  1. 在测试过程中,如果工作时间过长,机器时间将报告错误,如果工作时间过短,则不会报告错误。 因此,怀疑温度会影响其输出。
  2. 使用风扇冷却机器后,经过几轮测试后,未报告错误。
  3. 在测试过程中,有两台机器,一台报告错误,另一台不报告错误。 两个原型的 AD 芯片被交换。 最初报告错误的机器未报告错误,而未报告错误的机器报告错误。 因此定位是一个芯片问题。
  4. 使用两台新机器重复步骤3,测试结果相同。

问题诊断:温度影响 ADS8684IDBTR 的 EMC 抗干扰性能

 

我们是否对 EMI 防电路有任何建议?  我认为 EMC 测试中的温度较高可能会影响抗干扰能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    EMC 测试是一项系统级测试, 我需要更多信息来了解客户的测试和设计。 我将继续离线与您沟通,因为我也收到了您的直接电子邮件。 此外,我还将安排不久与你举行会议。

    谢谢(&W),

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件与佐伊进行了沟通,结束了这条主线。