Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS114S08
“线程: ADS114S08”中讨论的其它部件
早上好,
我们正在使用 ADS1148IRHBR 测量四个 PT 100传感器的温度。
在所附文件中,您可以找到原理图。

我们的逻辑如下:
-)如果测得的电阻值为 76,65欧姆< 值< 212欧姆,我们会考虑有效的电阻值
-)如果电阻器大于212欧姆,我们会在相应的输入通道上指明“电路开路”
-)如果电阻器小于76,65欧姆,我们会在相应的输入通道上指明"短路"
我们正处于原型设计阶段,我们实现了7个硬件样例。
5个样本工作正常,但我们在2个样本上有问题。
在这2个样本上,行为如下:
-)如果我们在 PTX_1和 PTX_2 (其中 x 是通用通道)之间连接一个电阻器,电阻值介于76,65欧姆和212欧姆之间,则测量值正确
如果我们从 PTX_1和 PTX_2 (通道开路)保持电路开路,则测量非常稳定,测量值在 76,65欧姆和212欧姆的值和<76.65欧姆的值之间不规则浮动。
这是不正确的,因为检测到的值必须大于212欧姆(稳定值),这表示电路开路。
注1:所有4个通道的行为不正确。
注2:其他5个样本工作正常。
我们试图:
-卸下所有钳位二极管 LL4148
-卸下所有 TVS SMAJ12CA
-拆下滤波器电容器
-吸滤器电容器
但所有这些操作都没有取得任何积极成果。
您是否注意到原理图中存在一些问题?
根据所述行为,您能理解原因吗?
请您能帮助理解原因吗? 最后5个样本工作正常
我们用220°C 至240°C 之间的板焊接了板? 焊接过程中部件是否可能损坏? 如果是,请说明用板焊接的说明。
请尽快告诉我。
此致。
迭戈·博尔佐尼