This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148IRHBR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081953/ads1148-ads1148irhbr

部件号:ADS1148
“线程: ADS114S08”中讨论的其它部件

早上好,

我们正在使用 ADS1148IRHBR 测量四个 PT 100传感器的温度。

 

在所附文件中,您可以找到原理图。

 

我们的逻辑如下:

-)如果测得的电阻值为 76,65欧姆< 值< 212欧姆,我们会考虑有效的电阻值

-)如果电阻器大于212欧姆,我们会在相应的输入通道上指明“电路开路”

-)如果电阻器小于76,65欧姆,我们会在相应的输入通道上指明"短路"

 

我们正处于原型设计阶段,我们实现了7个硬件样例。

 

5个样本工作正常,但我们在2个样本上有问题。

 

在这2个样本上,行为如下:

-)如果我们在 PTX_1和 PTX_2 (其中 x 是通用通道)之间连接一个电阻器,电阻值介于76,65欧姆和212欧姆之间,则测量值正确

如果我们从 PTX_1和 PTX_2 (通道开路)保持电路开路,则测量非常稳定,测量值在 76,65欧姆和212欧姆的值和<76.65欧姆的值之间不规则浮动。

这是不正确的,因为检测到的值必须大于212欧姆(稳定值),这表示电路开路。

注1:所有4个通道的行为不正确。

注2:其他5个样本工作正常。

 

我们试图:

-卸下所有钳位二极管 LL4148

-卸下所有 TVS SMAJ12CA

-拆下滤波器电容器

-吸滤器电容器

但所有这些操作都没有取得任何积极成果。

 

您是否注意到原理图中存在一些问题?

根据所述行为,您能理解原因吗?

 

请您能帮助理解原因吗? 最后5个样本工作正常

 

我们用220°C 至240°C 之间的板焊接了板? 焊接过程中部件是否可能损坏? 如果是,请说明用板焊接的说明。

 

请尽快告诉我。

 

此致。

 

迭戈·博尔佐尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    如果您附加了一个文件,我很遗憾没有看到它。 我只看到您在该线程中发布的图像。

    RTD 有何偏见? 看起来 ADS1148 IDAC 是“NC”,我认为这意味着没有连接。

    我也看不到 RTD 如何连接到标有“偏置”的参考电阻器(R18)。 您也可以提供这些信息吗?

    以下是有关推荐焊接回流工艺的一些信息: https://www.ti.com/lit/pdf/spraby1a

    您还可以参考按零件号列出的资格摘要 :https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800

    MSL 信息包含在数据表末尾的包装信息中

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,布莱恩

    非常感谢您的回答。

    我将使用外部 PT100 (PT1_1和 PT1_2之间)和 PT1_2和偏置之间的导联完成电路。

    我只绘制了1号通道(PT1_1 - PT1_2)。 对于其他信道,连接是相同的  

    使用外部 PT100时,ADS11448工作正常,测量正确。

    问题仍然存在:

    PT1_1 =开路

    PT1_2 =开路

    偏差=开路

    因此,没有外部连接。

    在这种情况 下,测量非常稳定,测量值在76,65欧姆和212欧姆之间不规则浮动,值在<76.65欧姆之间。

    这种情况发生在2块板样品上。 其他5个主板样品工作正常,可以检测断路。

    我无法理解行为差异的原因。 因此,我假设在焊接过程中部件损坏。


    示意图说明:
    -) NC_U1_26和 NC_U1_25未连接
    -) NMT 表示“未安装”


    请尽快告诉我。

    非常感谢。

    此致。


    迭戈·博尔佐尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我仍然看不到 RTD 有何偏差,因为您没有使用 ADS1148 IDAC。 您是否有任何外部 IDAC 电路来偏置4个 RTD?

    如果 IDAC 电流流经 RTD,然后在正常操作下 RREF,然后您移除 RTD,则 IDAC 电流不再流经 RREF。 这意味着 RREF 的电压将约为0 V。但是,您使用 RREF 作为参考电压,因此您正在测量一个浮动输入电压(以~0V 为基准)。 此时您测量的值可能是任何值,具体取决于通过 RREF 盖(C14)的电荷消耗的时间以及输入浮至的电压。 这种情况不起作用并不奇怪,但我确实感到惊讶的是,这种情况在其他董事会中也起了作用。 从理论角度看,这不应该为您提供任何有意义的信息。

    如果你在做一些不同的事,请告诉我。

    此外,ADS1148在使用 MUXCAL 位的 MUX1寄存器中具有 VREF 测量功能。 此功能可测量相对于内部电压的 REF0电压。 如果您获得接近零的测量值,则表示 RTD 开路。 这种方法的缺点是,您需要进行单独的测量,因此您需要停止进行 RTD 测量,启用此功能,进行测量,然后恢复为进行 RTD 测量。 我们拥有较新的设备,例如 ADS114S08,可以为这种应用提供恒定的 VREF 监控。 您还可以参考我们的 RTD 断线应用说明获取更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa483/sbaa483.pdf

    布莱恩