This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:DAC8820的输出电压

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080333/dac8820-output-voltage-of-dac8820

部件号:DAC8820

您好,

我正在考虑使用 DAC8820的模拟输出电路。
我在考虑这条赛道时参考了图 DAC8820数据表中的42个。
我想确保图42中电路的输出电压是下图所示的电压。
我不知道如何增加 DAC,所以让我检查一下它们的行为,以防万一。

案例1:Vref=+10V DAC DATA=65535 VOUT=+10V

案例2:Vref=+10V DAC 数据=0 VOUT=-10V

案例3:Vref=-10V DAC data=65535 VOU=-10V

案例4:Vref=-10V DAC 数据=0 VOUT=+10V

*交流电压(直流至8MHz +/-15V)可以输入到 VREF。

此致,

网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网格,

    您对双极电路有正确的理解。  转印功能如您所述正确。

    需要考虑的一点是,带宽取决于电阻梯的电阻,电阻梯取决于 DAC 代码。  因此,您没有所有代码的8MHz 带宽。  

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul

    感谢你的回复。

    我了解 DAC8820的乘法行为。

    但是,我不理解 DAC8820数据表中图9和图10的含义,因此请告诉我。

    我考虑100Hz 至200Hz +/-10V 正弦波的参考输入。

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网格,

    考虑到 MDAC 在参考和 IOUT 引脚之间具有与代码相关的输出阻抗。

    此电阻产生 RC 低通滤波器响应,输出上有寄生电容。  我们将输出电容指定为~50pF。

    在双极电路中,输出放大器所看到的输出阻抗有点复杂,但基本上,您会在增益图上看到滤波器响应,其临界值为每十年-20dB。  由于您的输入频率相当低,您不应该看到大多数代码的带宽减少太多。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 保罗

    感谢你的回复。
    我已阅读您的答案。
    我重新检查了 DAC8820数据表上图9和图10中的特性曲线。
    我是否应该注意数据表特征曲线中超过1MHz 的频带的频率响应降低?
    (频率响应降低的原因是梯形电路和50pF 电容)

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网格,

    由于输出放大器带宽限制,当频率>1MHz 时,带宽会降低。  DAC 还可能具有一些感应属性,可以影响高频带宽。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul

    感谢您的热情款待。

    请允许我确认图9和图10中的图形中应重点关注梯子阻力和50pF 的影响部分。

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到 IOUT 引脚看起来像可变电阻器或电位计。  输出上的寄生帽会产生一个 RC 滤波器。  电阻取决于 DAC 代码。  这就是为什么带宽受 DAC 代码限制的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul

    感谢你的回复。

    我理解。

    此致,

    网格