Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08
“线程: ADS124S08”中讨论的其它部件
尊敬的各位先生
我正在 其中一种设计中使用 ADS1261BIRHBR ADC。 我需要对 持续转换模式计时做出一些澄清。 如果我将起始引脚保持在永久高位以进行 连续转换,每次转换结束时!DRDY 是否会变低? 如果是,它将保持在低水平多长时间? 如果我使用交流激励模式,那么在不同的定时情况下是否会出现相同的!DRDY 序列? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08
尊敬的各位先生
我正在 其中一种设计中使用 ADS1261BIRHBR ADC。 我需要对 持续转换模式计时做出一些澄清。 如果我将起始引脚保持在永久高位以进行 连续转换,每次转换结束时!DRDY 是否会变低? 如果是,它将保持在低水平多长时间? 如果我使用交流激励模式,那么在不同的定时情况下是否会出现相同的!DRDY 序列? 谢谢你。
亲爱的 布莱恩
我很抱歉这么做了,但由于控制时间问题,我需要彻底 了解数据采集/数据读取时间。 为了正确理解连续模式, 例如,如果采样率为2400SPS,并且使用 SINC3滤波器(标准采样,而不是交流激励),则第一个数据将以1.675mS 为单位提供,随后的数据将以1.417mS 为单位提供。 对于相同的设置,但使用交流激励, 第一个数据将以3.35mS 的频率提供,随后的数据将以每1.675mS 的频率提供。 因此,在连续模式下,下一个转换将在 上一个转换后中等开始。 我是否正确理解了这一点?
此外,我正确地理解交流激励平均值,+1数据和-1数据是平均的,然后-1数据和+2数据 是平均的,然后是+2数据和-2数据,依此类推。 这是正确的吗? 这在 ADS1261中发生了吗?
您好,丹尼斯,
您的思考过程和示例是正确的。 请注意,ADS1261数据表中表8中给出的值假定使用了标称时钟频率,因此,如果更改此值,转换延迟值将会扩展。 类似地,如果更改转换-启动延迟。 这还假设您的输入信号已稳定,即转换过程中不会出现步进输入。
下一个转换将在上一个转换后以连续转换模式立即开始。
交流激励模式的运行如您所述(第一个结果是转换1和2的平均值,第二个结果是转换2和3的平均值,等等)。 这就是为什么第一次转换的延迟为2倍,而第二次转换的延迟仅为1倍(在连续模式下)。 ADS1261数据表中的“Chop Mode”(操作模式)部分9.4.2描述了这种行为。
布莱恩