This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:连续转换模式正时

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082054/ads1261-continuous-conversion-mode-timing

部件号:ADS1261
“线程: ADS124S08”中讨论的其它部件

尊敬的各位先生

我正在 其中一种设计中使用 ADS1261BIRHBR ADC。  我需要对 持续转换模式计时做出一些澄清。  如果我将起始引脚保持在永久高位以进行 连续转换,每次转换结束时!DRDY 是否会变低?  如果是,它将保持在低水平多长时间?  如果我使用交流激励模式,那么在不同的定时情况下是否会出现相同的!DRDY 序列?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我认为您的第一组问题在 ADS1261数据表的第9.5.2节中得到了解答。 我已将此信息复制到以下位置:

    交流激励操作将类似于正常操作,由于输入切换行为,您只需在转换结果之间等待更长时间。 这会导致每次重置数字滤波器。 该行为与下图类似,该图像实际上取自 ADS124S08数据表。 请注意,此图像专门引用了 sinc3筛选器。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 布莱恩

    我很抱歉这么做了,但由于控制时间问题,我需要彻底 了解数据采集/数据读取时间。  为了正确理解连续模式, 例如,如果采样率为2400SPS,并且使用 SINC3滤波器(标准采样,而不是交流激励),则第一个数据将以1.675mS 为单位提供,随后的数据将以1.417mS 为单位提供。  对于相同的设置,但使用交流激励, 第一个数据将以3.35mS 的频率提供,随后的数据将以每1.675mS 的频率提供。  因此,在连续模式下,下一个转换将在 上一个转换后中等开始。  我是否正确理解了这一点?   

    此外,我正确地理解交流激励平均值,+1数据和-1数据是平均的,然后-1数据和+2数据 是平均的,然后是+2数据和-2数据,依此类推。  这是正确的吗?  这在 ADS1261中发生了吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    您的思考过程和示例是正确的。 请注意,ADS1261数据表中表8中给出的值假定使用了标称时钟频率,因此,如果更改此值,转换延迟值将会扩展。 类似地,如果更改转换-启动延迟。 这还假设您的输入信号已稳定,即转换过程中不会出现步进输入。

    下一个转换将在上一个转换后以连续转换模式立即开始。

    交流激励模式的运行如您所述(第一个结果是转换1和2的平均值,第二个结果是转换2和3的平均值,等等)。 这就是为什么第一次转换的延迟为2倍,而第二次转换的延迟仅为1倍(在连续模式下)。 ADS1261数据表中的“Chop Mode”(操作模式)部分9.4.2描述了这种行为。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与和帮助。