This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:SYSREF 信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083576/ads54j60-sysref-signal

部件号:ADS54J60

您好,

我的客户正在考虑在以下情况下使用 ADS54J60。

 - CLKIN = 1GHz,LMFS = 4211,K=32,JESD204B = 10G

根据数据表中的 SYSREF 示例,SYSREF 的计算方法如下。

 SYSREF = LMFC / 2^N = FS / K / 2^N = 1000G / 32 / 2^N = 31.25M / 2^N

1.客户应如何确定 N 的值? 用户是否决定 N 的值,以便 SYSREF 介于1 MHz 和5 MHz 之间?

2.当 N=3时,SYSREF 为3.90625MHz,当 N=4时,SYSREF 为1.953125MHz。

    计算是否正确? 您推荐哪种价值?

3.是否有方法为 SYSREF 选择连续模式和 N 激发模式?

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    1. 只要 SYSREF 的频率保持在1 MHz 到5 MHz 之间,那么 N 可以是表4中列出的任何值。
    2. 您的计算正确。 较慢的时钟频率更适合对齐,因此可能更适合使用1.953125M,但两者都在 TI 推荐的1MHz 到5MHz 范围内。
    3. 我在数据表中没有看到连续模式选项。 我会仔细检查并就此回复你。

    此致,艾米