请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS54J60 您好,
我的客户正在考虑在以下情况下使用 ADS54J60。
- CLKIN = 1GHz,LMFS = 4211,K=32,JESD204B = 10G
根据数据表中的 SYSREF 示例,SYSREF 的计算方法如下。
SYSREF = LMFC / 2^N = FS / K / 2^N = 1000G / 32 / 2^N = 31.25M / 2^N

1.客户应如何确定 N 的值? 用户是否决定 N 的值,以便 SYSREF 介于1 MHz 和5 MHz 之间?
2.当 N=3时,SYSREF 为3.90625MHz,当 N=4时,SYSREF 为1.953125MHz。
计算是否正确? 您推荐哪种价值?
3.是否有方法为 SYSREF 选择连续模式和 N 激发模式?
谢谢。
JH