This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:如何修改输入滤波器的频率响应

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, THS4551, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083920/ads8900bevm-pdk-how-to-modify-frequency-response-of-the-input-filter

部件号:ADS8900BEVM-PDK
“线程”中讨论的其它部件: THS4551TINA-TI

您好,

我想修改 ADS8900BEVM-PDK 的输入滤波器的频率响应:

我没有找到任何关于如何计算此筛选器拓扑的理论响应的信息。

在哪里可以找到答案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    过滤器响应大约为一级低通滤波器,EVM 上的 f-3dB 频率等于1/(2*Pi *R*C)=159kHz,其中 R (R3,R25)=1kOhm 和 C (C1,C14)=1nF。  放大器输出和 ADC 输入之间的 RC 滤波器用作 ADC 采样电容器的充电桶,其切断频率远高于放大器的反馈电容。

    THS4551数据表提供了有关 FDA 和不同过滤拓扑使用的更多信息。

    我通常使用香料模拟来提供更准确的反应估计。  通过使用 TINA-TI 模拟器和 THS4551模型,模拟预测 F-3dB=157.5kHz。

    e2e.ti.com/.../ADS8900BEVM_5F00_AC_5F00_Response.TSC

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用