This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC 的 SPI 通信问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082464/dac60508-spi-communication-issue-for-the-dac

部件号:DAC60508
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,  

我们使用 DAC60508进行信号控制,现在,我们使用 SPI 来编写和读取寄存器,我们只能从 DAC 获取0xFF 数据,  

这是我们第一次使用这种芯片,我们不知道如何解决这个问题,谢谢。

下面是我们为您的评估提供的输入 SPI 数据和示意图,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从附带的范围快照中,我无法获得任何信息。

    您能否收集帧的示波器或逻辑分析仪捕获数据以确保您符合设备的时序图?

    同时确保 您的设备具有 SDO 功能。 请同时告诉我完整的部件号

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akhilesh,

    我们在寄存器0x81中读取了 ID,背面的数据都是0xFF,完整部件号是 DAC60508ZCRTE,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    DAC60508ZC 没有 SDO 引脚。  在核心 DAC60508器件的该变体中,引脚15是/CLR 输入。  您应该订购并安装用于 SDO 功能的 DAC60508Z 器件。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    感谢您的善意评论。

    我们测试使用以下程序,但输出也是0xFF;

    谢谢,请帮助我们提供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    DAC60508ZC 器件没有 SDO 引脚。  它不支持 SPI 总线上的回读功能。  您会看到0xFF,因为/CLR 引脚看起来好像被电源电压所保持。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕尔,

    我认为您的意思是我们需要订购支持 SDO 功能的 DAC60508ZRTER?

    或者是否有任何解决 方案可以将/CLR 设置为 SDO 函数? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕尔,

    谢谢,SPI 是否有任何参考程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您需要 SDO 功能,则需要订购 DAC60508ZRTER。

    我们目前还没有该设备的任何参考程序。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Akhilesh,

    感谢您的热情支持。