Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1232
您好,
客户 希望使用24位增量西格玛 IC 的数字输出模块显示1,700,000个负载单元格值计数。
我们是否有这样的模型可以满足这一要求?
请提前感谢。
此致,
五月纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,梅纳德,
高分辨率的能力取决于几个因素。 这主要取决于负载单元的灵敏度(以 mV/V 表示),激励电压,应用的增益和 ADC 的无噪声分辨率。 我建议您为客户提供几种资源。
第一个资源是 TI 最近作为 桥接测量基本指南发布的新指南。 本指南提供了一般信息以及几个可能的应用电路。
第二个资源是 模拟工程师计算器。 数据转换器选项下有一个下拉菜单 ,您可以在其中选择桥接传感器+ ADC。 您 可以在此处输入相关信息,并根据所需的实际分辨率,查看可能适用的设备。 如果您选择了一个设备,并且指示灯全部呈绿色亮起,则可能是该设备。

此致,
鲍勃·B
您好,梅纳德,
要获得高分辨率,您需要考虑的不仅仅是负载单元输出的电压测量。 要获得最稳定的响应,您还需要考虑参考电压并进行总体测量比率。 通常不会给负载单元提供以 mV 为单位的输出电压。 负载单元基本上是一个惠斯通桥,桥的输出以激励的 mV/V (或 mV / V)表示,以使额定重量输出达到全刻度。 要从负载单元获得35mV 输出,需要一些激励电压。 负载单元的输出为差压,但对于 ADC,电压输出也必须在 ADC 的输入范围内。 因此差分输出电压可能为35mV,但桥的共模输出为激励电压的1/2。 例如,如果加载单元以10V 激动,则网桥的共模输出为5V (10V/2),如果 ADC 的电源电压为5V 或更低,则该输出将超出 ADC 的输入范围。
似乎客户对测量结果以及如何获得最佳性能没有完全了解。 请客户参考我在第一次回复中提供的原始链接。 鉴于 ADS1232或 ADS1235提供的信息有限,您还可以建议它们发挥作用。 此外,有1,700,000人的数字是无效的。
此致,
鲍勃·B