This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24位 Δ Σ IC EVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083449/24-bit-delta-sigma-ic-evm

“线程”中讨论的其它部件:ADS1235ADS1232

您好,

客户 希望使用24位增量西格玛 IC 的数字输出模块显示1,700,000个负载单元格值计数。

我们是否有这样的模型可以满足这一要求?

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    高分辨率的能力取决于几个因素。  这主要取决于负载单元的灵敏度(以 mV/V 表示),激励电压,应用的增益和 ADC 的无噪声分辨率。  我建议您为客户提供几种资源。

    第一个资源是 TI 最近作为 桥接测量基本指南发布的新指南。  本指南提供了一般信息以及几个可能的应用电路。

    第二个资源是 模拟工程师计算器。    数据转换器选项下有一个下拉菜单 ,您可以在其中选择桥接传感器+ ADC。   您 可以在此处输入相关信息,并根据所需的实际分辨率,查看可能适用的设备。  如果您选择了一个设备,并且指示灯全部呈绿色亮起,则可能是该设备。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob,

    感谢您提供的信息,请参阅客户的回复。

    我的负载单元将产生35mV 全标度信号:根据您的经验,您能否找到最接近的解决方案”

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    遗憾的是,这并不是太多信息。  我需要知道至少要使用的负荷单元的具体情况,如容量,灵敏度(mV/V)和激励电压。  然后有一些系统信息,如测量需要多快。  ADS1232或 ADS1235等器件可能可以工作,但100,000个计数并不是微不足道的,要达到这一级别的比例分辨率,需要考虑许多因素。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob,

    刚刚收到客户的回复,请参见下面的详细信息。

    我们已经知道,我们的负载单元可以产生35mV 的全刻度输出,达到其设计的容量,所有参数都在51/2数字仪表上检查,并与我们的设计相媲美:因此,我们需要24位增量西格玛 IC,我们可以显示1,700,000磅的重量
    如果您需要更多信息,请通知我们

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    要获得高分辨率,您需要考虑的不仅仅是负载单元输出的电压测量。  要获得最稳定的响应,您还需要考虑参考电压并进行总体测量比率。  通常不会给负载单元提供以 mV 为单位的输出电压。  负载单元基本上是一个惠斯通桥,桥的输出以激励的 mV/V (或 mV / V)表示,以使额定重量输出达到全刻度。  要从负载单元获得35mV 输出,需要一些激励电压。  负载单元的输出为差压,但对于 ADC,电压输出也必须在 ADC 的输入范围内。  因此差分输出电压可能为35mV,但桥的共模输出为激励电压的1/2。  例如,如果加载单元以10V 激动,则网桥的共模输出为5V (10V/2),如果 ADC 的电源电压为5V 或更低,则该输出将超出 ADC 的输入范围。

    似乎客户对测量结果以及如何获得最佳性能没有完全了解。  请客户参考我在第一次回复中提供的原始链接。  鉴于 ADS1232或 ADS1235提供的信息有限,您还可以建议它们发挥作用。  此外,有1,700,000人的数字是无效的。

    此致,

    鲍勃·B