This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J2700:JESD204B 光链路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82EVM, DAC38J84EVM, ADC12J2700, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083697/adc12j2700-jesd204b-optical-link

部件号:ADC12J2700
线程中讨论的其他部件:测试TSW14J57EVMDAC38RF82EVMDAC38J84EVMADC12DJ5200RFTLK3101TSW14J56EVM

您好,

我们希望测试一个 JESD204B 链路,用于在量子计算机内对经典数据状态进行源转发。  

探测器发出小型模拟信号(这些脉冲的射频放大后为~10s-100s mV) 我们希望在光纤上发送检测位,在另一端接收检测位,以控制交换机的路径并驱动其选择线路。

我们希望使用 JESD204B 链接来实现这一目标。 您是否有具有 ADC 和 DAC 以及 TX JESD204B 和 RX JESD204B 的串行映射,编码和同步以及序列化的评估板? 可以使用我们的组件快速设置并使我们能够测试此类链接的内容? 支持 GUI 和 FPGA 等...?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿兰

    您是否对 ADC12J2700 ADC 感兴趣,因为它位于此帖子的标题中? 该 EVM 与 TSW14J57EVM 一起提供,该 EVM 将用于捕获来自此 JESD204B ADC 的数据。 我们还有许多其他 JESD204B/C ADC 可供选择。 我们有多个可用的 DAC (DAC38J84EVM,DAC38RF82EVM)使用 JESD204B,并将使用 TSW14J57EVM 为 DAC 提供测试模式。 所有主板都随附 GUI,可以开箱即用。

    您似乎正在尝试使用某种光学设置进行环回测试,对吗?

    此致,

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我的问题如下:

    我有一些脉冲是某些检测事件的结果。 我需要将特定时间是否存在脉搏数字化,并通过光纤互连发送此信息。 此信息用于设置交换机结构的路径。 这些脉冲列车可能有几个信号源。 因此,我想将这些内容映射和帧并序列化到 JESD204B 链路上。

    我确实看到每个 ADC 的输出位都可以映射,框架,编码和序列化,但我可能不需要映射 ADC 位 ,而是映射脉冲的缺失或存在(使用具有设定阈值的比较器进行数字化?)。

    为了进行演示,我可以使用 ADC12J2700 ADC,它将映射和构建 ADC 位(+控件和尾部位),对它们进行编码和序列化。 是这样吗? 它是自动执行此操作,还是可以配置映射的位? 模拟脉冲的缺失或存在能否使用该 ADC12J2700设备映射到 JESD204B 链路?

    你说有一个 DAC 可以恢复这些位吗?

    ADC 可以拾取的脉冲的最小振幅和宽度是多少? 我是否从 JESD204B TX 中获取 LVDS (800mVpp)? 我想用它驱动一个光学调制器。

    作为第一步,我认为我需要放大脉冲并将其数字化,这将让我看到或不存在脉冲,我可以在范围上观察脉冲,并与脉冲列车的预处理进行比较。 你有什么可以建议我这样做的吗? 输出将驱动光学调制器。

    脉冲链--> ADC -->比较器/阈值-->脉冲存在或不存在--> JESD204B TX-->光学调制器-->光学接收器--> JESD204B RX-->脉冲存在或不存在-->驱动/设置交换机路径

    谢谢+问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿兰,

    我将此线程转发给了我们的系统工程师之一,他建议 ADC12DJ5200RF 可能是更好的 ADC 选择,因为它有204C,这将消除同步的需要(可能更少的通道)。 但是,您仍需要时钟,SYSREF 等。

    我们一直在做这样的工作,但现在我们没有任何硬件来证明这一点。 它仍在概念上。 我们知道 Samtec 有一个 Firefly 板,可以连接到 FPGA (并提供 MPO 电缆),但它需要 ADC 的配合端。

    现成的选项之一是在两端使用 FPGA 开发套件 Xilinx 等,并使用 QSFP 框架通过可插拔光学模块通过光纤发送数据。 这不会有较低的延迟,但可以在没有任何新硬件的情况下实现即插即用解决方案。

    可能通过 HiTech Global 或其他 COTS 供应商提供一些产品。 但是,我们目前还没有研究市场上的所有选项。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    是的,FPGA 开发套件可能起作用,但我认为这需要一些开发来驱动光纤模块 EVB? 我正在寻找一种可以用来驱动光纤模块 EVB 的设备。  

    我可能在没有 JESD204B 的情况下启动,放大脉冲导轨,并尝试驱动光纤 EVB 的输入。 为此,我可能需要一些我拥有的放大器和一个具有设定阈值的比较器,这些阈值可以为我提供轨对轨输出。 第二步将介绍 JESD204B,其中使用 ADC (以及 RX 上的 DAC)以及映射,编码和序列化(以及 RX 端的相反)功能。 Jim 提到的部件号如何用于我的应用? 如何使其尽可能发挥即插即用功能?

    我是否可以简单地将放大脉冲导轨送入 ADC/DAC EVB,并在 JESD204B TX 和 RX 之间插入链路?

    谢谢,


    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿兰

    所附文件是否与您尝试测试的内容类似? 这是几年前我们的一名前工程师做的演示。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../JESD204B-over-Optical.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    第二个双向链路用于同步? 可以使用此额外链接来完成同步吗?

    在本演示中,FPGA 生成数据并发送到 JESD204B RX (DAC),DAC 回送到 JESD204B TX 的 ADC,该 ADC 将数据传输回 FPGA。

    如果我希望从模拟源(我之前提到的脉冲链)生成数据并在链路的另一端恢复数据,我该如何执行此操作?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是:如果没有额外的链接,可以完成同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿兰

    您能否创建与我发送的内容类似的方框图? 这将帮助我们为您提供解决方案。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,吉姆,我有一班豆类列车(顶部蓝色箭头),我想恢复同一班列车 (比较并检查错误率。在 TX PHY 层之后,我想以电子方式驱动光纤模块 EVB,并在 EVB 上使用光环回光纤 RX,并使用 EVB RX 的输出驱动 JESD204B PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿兰

    您应该能够使用我们的 ADC 和 DAC JESD EVM 之一来实现此目的。 棘手的部分是通过链路获取同步信号,因为这是一个直流信号。 我们的演示使用低成本 FPGA 对同步进行编码,使用8b/10b 进行编码,然后使用另一个低成本 FPGA 在链路的另一端进行解码。 所有其它 JESD204系列信号,时钟和 SYSREF 直接馈入 Avago 光纤链路。 这确实需要定制的 TI 主板,包括光纤模块,电源,FPGA 和 FMC 连接器。 遗憾的是,该主板不可用,但如果有兴趣,可以使用设计文件。

    如果将脉冲链输入 ADC,则应在 DAC 的输出处看到脉冲链。  

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢吉姆。 该电路板是否还包括时钟发生器,或者该时钟发生器是否位于 ADC/DAC JESD EVM 上? 我需要同步从 JESD TX 传输到 RX 和 Serdes 信号,但为什么我需要查找光纤模块的时钟和 SYSREF,特别是当时钟发生器位于 EVM 上时?

    通过同步后,为什么需要 FPGA? 该同步是否不会在 EVM 上进行编码/解码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

    为什么我需要 将时钟和 SYSREF 传递到光纤模块,特别是当时钟发生器位于 EVM 上时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误。 仍在从从事这项工作的前工程师那里获得信息。 时钟未通过光纤,但 SYSREF 用作计时参考。 接收端的 LMK 被置于0延迟模式,以生成相位对齐的 SYSREF (相对于通过光纤发送的 SYSREF 的已知相位)以及设备时钟。 因此,由于设备时钟是由 SYSREF 生成的,因此实际上没有通过光纤发送任何设备时钟。

     TLK3101是用于获得光纤同步信号的8B/10B 收发器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我指的是我发出的方框图。

    SYSREF 由 EVM 上的时钟发生器生成。 那么这是通过单独的光纤传输到 JESD204B RX 的吗? 同步在通过 TLK3101收发器后被另一根光纤传输?

    您能给我一个方框图/示意图吗?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿兰

    这是我的理解。 随附了两块主板的原理图,这些主板与 ADC 和 DAC 主板以及 FPGA 模式发生器/数据采集卡(TSW14J56EVM)一起使用。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../OPTICAL_5F00_ADC_5F00_DAC_2D00_SCH_5F00_A.pdfe2e.ti.com/.../OPTICAL_5F00_FPGA_2D00_SCH_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    是否有显示 EVM 与光纤板之间连接的示意图?

    因此,光纤 TX 和 RX 板上的通道10和11用于传递 同步和 SYSREF? 处理同步的 TLK3101在哪里? TSW14J56EVM 上是否有此问题? 那么其他10个通道将通过8B10B 的输出? 串行光纤链路没有如上图所示的序列化(数据序列化)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿兰

    我没有参与这一项目,而是离开了我们的团队的工程师。 我几乎给了你一切我能做的。 我可以告诉大家,TLK3101仅用于解码同步。  在光学 ADC/DAC 板上,同步将从 DAC 和 ADC 切至板载 TLK3101,两个同步的输出将分别切至光纤模块的 CH8。 据我所知,添加了几个 SMA 作为备件。  

    在光学 FPGA 板上,SYNC 必须使用方框图中所示的外部 TLK3101板,因为这些部件不在该板上。  

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我在这里有点困惑...那么 JESD TX --> JESD RX 在一个光纤上运行了吗? 你用另一种纤维朝着相反方向发展? 同步正在进行平行光学的 CH8? SYSREF 在单独的光纤上的位置也是什么? 其他纤维的用途是什么?

    在您给我发送的电源中,SYSREF 和 SYNC 连接在哪里? LMK04828EVM 的作用是什么? 是 SYSREF 和设备 CLK 输出的结果吗? 是否直接连接到其中一个光学模块输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿莱恩,

    这是我在查看示意图时的最佳猜测。 我可能弄错了。 我没有此演示的经验。 由于 ADC 和 DAC 板有自己的 LMK 设备,我猜测结构图左侧的 LMK 会向 ADC 和 DAC LMK 以及结构图右侧的 LMK 发送参考信号。 这将允许同步所有 LMK。 右侧的 LMK 为两块没有 LMK 部件的 TSW14J56EVM 板提供设备时钟和 SYSREF。  

    我将看到我是否可以获得有关此设置的更多信息。

    此致,

    吉姆