This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADC 输入通用模式和差动模式滤波器设计指南

Guru**** 2533700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085436/ads1263-guidance-on-designing-common-mode-and-differential-mode-filter-for-adc-input

部件号:ADS1263

您好 TI,

我在为 ADS1263的 ADC 输入设计共模和差模滤波器时正在寻找一些指导。 EVM 的一个示例是:

我很乐意为给定的截止频率选择组件,但我不确定如何为我的应用选择这些截止频率。

我使用电路作为差分,最大感兴趣频率约为20 Hz。 为差速器模式滤波器选择一个接近20 Hz 的切断装置(可能是25 Hz 以考虑是否会发生回路)是否明智? 我是否有任何理由可以选择更高的频率?

那么,在这种情况下,共模滤波器的用途是什么? 我知道这可能会消除感测电路外部的噪音(例如 RF 噪音)。 是否可以合理地将通用模式频率切断所有预期的 RF 和数字电压频率?  

谢谢,

Lawrence (嵌入式软件工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯:

    请查看此常见问题中的指南,如果您对内容有任何其他疑问,请告诉我:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,布莱恩,

    这很好,正是我所寻找的。

    一个激发我好奇 心的问题;它提到我们选择的共模滤波电容器比差分模式低10倍。 这种情况的实际原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯:

    在理想情况下,共模(CM)保护罩的大小可以与差速保护罩相同。 但是,CM 盖中的任何不匹配都会将共模噪声转化为差分噪声,如果差分滤波器的截止频率与 CM 滤波器相同,差分滤波器将无法衰减此噪声。

    因此,10x 规则提供的 CM 滤波器切断频率比差分滤波器切断频率高~1x 10倍。 因此,任何转换为差分噪声的共模噪声都将被衰减~20dB。 根据这些信息,您需要确定是否要进一步减小 CM 容量以提供额外拒绝。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,布莱恩,

    感谢您提供的详细信息。 我有我需要的一切!